Página Referencia de corriente

Utilice los ajustes de la página
Referencia de corriente
del cuadro de diálogo
Propiedades de eje (axis)
para configurar el ancho de banda del filtro de paso bajo y la frecuencia del filtro de atenuación para un convertidor.
La página
Referencia de corriente
está disponible cuando, en la página
General
,
Configuración de eje (axis)
se establece en
Convertidor CA/CC regenerativo
o
Convertidor CA/CC de bajos armónicos
.
CONSEJO: Para abrir la página Referencia de corriente:
  1. En el
    Organizador de controlador (controller)
    , expanda la carpeta
    Grupos de movimiento
    y haga doble clic en un eje (axis).
  2. En el cuadro de diálogo
    Propiedades del eje (axis)
    , en
    Categorías
    , haga clic en
    General
    .
  3. En el cuadro
    Configuración de eje (axis)
    , seleccione
    Convertidor de CA/CC regenerativo
    o
    Convertidor de CA/CC de baja armonía
    .
  4. En
    Categorías
    , haga clic en
    Referencia de corriente
    .
Los parámetros no están disponibles cuando está en modo en línea ni cuando el eje (axis) está
Servo Activado
.
Parámetro
Descripción
Ancho de banda del filtro de paso bajo
Especifica la frecuencia de interrupción del filtro de paso bajo que se aplica a la señal de referencia de corriente activa.
El valor predeterminado es 0,0 hercios.
Frecuencia del filtro de atenuación
Especifica la frecuencia central del filtro de atenuación que se aplica a la señal de referencia de corriente activa.
El valor predeterminado es 0,0 hercios.
Parámetros
Abre la página
Parámetros de eje (axis) maestro
para configurar otros parámetros de referencia de corriente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal