Página Línea de CA
Utilice los ajustes de la página
Línea de CA
para configurar las propiedades de entrada de CA para un convertidor regenerativo.
CONSEJO:
Para abrir la página Línea de CA:
- En elOrganizador de controlador (controller), expanda la carpetaGrupos de movimientoy haga doble clic en un eje (axis).
- En el cuadro de diálogoPropiedades del eje (axis), enCategorías, haga clic enGeneral.
- En el cuadroConfiguración de eje (axis), seleccioneConvertidor de CA/CC regenerativooConvertidor de CA/CC de baja armonía.
- EnCategorías, haga clic enLínea de CA.
Use los ajustes para:
- Configurar el voltaje de la línea de CA que se aplica al convertidor.
- Seleccionar si la potencia de entrada del convertidor en la línea de CA es monofásica o trifásica.
- Seleccionar la frecuencia nominal de la línea de CA conectada al convertidor.
- Seleccionar qué origen de la línea de CA está activo para el convertidor.
- Establecer el valor de potencia del origen de la línea de CA y el origen alternativo de la línea de CA.
- Establecer la impedancia del origen de la línea de CA y el origen alternativo de la línea de CA como un porcentaje del valor de la impedancia.
La página
Línea de CA
está disponible cuando, en la página General
, la Configuración de eje (axis)
se establece en Convertidor CA/CC regenerativo
o Convertidor CA/CC de bajos armónicos
.Los parámetros no están disponibles cuando está en modo en línea ni cuando el eje (axis) está
Servo Activado
.Parámetro | Descripción |
|---|---|
Voltaje de entrada de CA del convertidor | Especifica el voltaje de la línea de CA durante su funcionamiento normal. El valor predeterminado es 480 voltios (RMS). |
Frecuencia de entrada de CA del convertidor | Especifica la frecuencia nominal de la línea de CA conectada al convertidor. Los valores que se encuentran disponibles son:
|
Ajuste de fase de entrada de CA del convertidor | Especifica si la potencia de entrada del convertidor en la línea de CA es monofásica o trifásica. Los valores que se encuentran disponibles son:
|
Selección de origen | Determina el origen de la línea de CA que está activo para el convertidor y aplica la impedancia configurada y el valor de potencia al convertidor. Los valores que se encuentran disponibles son:
|
Potencia de origen | Especifica el valor de potencia (kVa) del transformador o la potencia de alimentación del generador al convertidor como un porcentaje del valor de potencia del convertidor. |
Impedancia de origen | Especifica la impedancia del origen de la línea de CA como un porcentaje del valor de impedancia del transformador o el generador. Escriba un valor entre 0 y 100. |
Potencia de origen alternativa | Especifica el valor de potencia (kVa) del transformador alternativo o la potencia de alimentación del generador al convertidor como un porcentaje del valor de potencia del convertidor. |
Impedancia de origen alternativa | Especifica la impedancia del origen de la línea de CA alternativa como un porcentaje del valor de impedancia del transformador o el generador. Escriba un valor entre 0 y 100. |
Parámetros | Abre la página Parámetros de eje de movimiento (motion axis) para modificar los parámetros existentes o adicionales.
CONSEJO:
La página
Lista de parámetros puede contener más atributos que la página asociada. En algunos casos, los atributos que se muestran en la página Lista de parámetros no están en la página asociada.Parámetros de eje maestro para configurar otros parámetros de la línea de CA. |
Entregue su opinión