Configurar módulos (modules) especiales FLEX I/O o Ex I/O
Puede emplear la configuración predeterminada que se suministra con los módulos (modules) especiales FLEX I/O o Ex o puede utilizar las funciones de la aplicación
Logix Designer
para configurar un módulo específico para la aplicación. Puede:- aceptar la configuración predeterminada para el módulo (module) o
- escribir una configuración específica de nivel de punto para la aplicación.
Para configurar un módulo (module) especial Flex I/O o Ex I/O:
- Coloque el cursor en el módulo (module) que desea configurar, haga clic con el botón derecho del ratón sobre él y seleccione Propiedades.
- Introduzca la información de configuración.
- Haga clic en:
- Aceptar para aceptar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
- Cancelar para eliminar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
- Aplicar para hacer efectivas las ediciones y seguir editando.
- Ayuda para obtener ayuda relacionada con esta ficha.
También se puede configurar un módulo (module) al crearlo. Si prefiere no usar la configuración predeterminada establecida para un módulo (module) especial FLEX I/O, puede configurarlo según sus propias especificaciones.
Seleccione uno de los siguientes módulos (modules) FLEX I/O para configurarlo.
Entregue su opinión