Modo Marcha

El controlador (controller) propietario se encuentra en modo Marcha. El indicador LED de diagnóstico del módulo (module) de salida se pone de color verde durante el modo Marcha. Si se está usando un módulo (module) de salida, se aplican las salidas recibidas recientemente.
indicador LED
Diodo emisor de luz. Se usa como indicador de estado para funciones del controller y entradas/salidas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal