Información del propietario
La arquitectura de ControlLogix hace posible que más de un controlador (controller) se comunique y sea propietario de los módulos (modules) de I/O. Los módulos (modules) de entrada pueden tener múltiples propietarios; sin embargo, los módulos de salida están restringidos a un solo propietario. El firmware del módulo (module) de salida pone en práctica esta restricción para asegurarse de que un módulo de salida sólo pertenece a un controlador (controller).
Hay una notable diferencia entre controlar módulos (modules) de entrada y controlar módulos de salida.
Módulos (modules) de entrada | Conexión del propietario Un módulo (module) de entrada está configurado por un controlador (controller) que establece una conexión como propietario. Este controlador (controller) de configuración es el primer controlador que establece una conexión de propietario. Cuando se configura un módulo (module) de entrada (y cuando un controlador (controller) es su propietario), los otros controladores también deben establecer conexiones de propietario para dicho módulo. De este modo, los propietarios adicionales pueden seguir recibiendo difusión múltiple de datos si el controlador (controller) propietario original corta la conexión con el módulo (module). Todos los demás propietarios deben tener la misma configuración de datos e idéntico formato de comunicaciones que el controlador (controller) propietario original; de lo contrario, se rechaza el intento de conexión.Conexiones de sólo recepción Cuando se configura un módulo (module) de entrada (y cuando un controlador (controller) es su propietario), los otros controladores pueden establecer conexiones de solo recepción con dicho módulo. Así, estos controladores (controllers) pueden obtener difusión múltiple de datos mientras el módulo (module) es propiedad de otro controlador. Si todos los controladores (controllers) propietarios interrumpen la conexión con el módulo (module) de entrada, ningún controlador con conexiones de sólo escucha recibe la difusión múltiple de datos. Intervalo de paquete solicitado El (los) controlador (controller)(s) propietario(s) del módulo (module) determina(n) el RPI. Si se establece una conexión de sólo escucha, el RPI para dicha conexión no puede ser más rápido que el RPI más rápido configurado para todos los controladores (controllers) propietarios. Si se configura una conexión de sólo recepción con un módulo (module) FLEX I/O, el RPI se debe establecer en el mismo valor que la conexión propietaria. Si no se utiliza el mismo valor de RPI, al planificar la red con RSNetWorx se interrumpe cualquier sistema de control propietario en ejecución. La codificación electrónica no funciona adecuadamente para las conexiones de sólo recepción cuando el propietario está configurado para desactivar la codificación. |
Módulos (modules) de salida | Conexiones del propietario Un módulo (module) de salida está configurado por un controlador (controller) que establece una conexión como propietario; no obstante, sólo se permite una conexión de propietario para los módulos de salida. Si otro controlador (controller) intenta establecer una conexión de propietario, se rechaza el intento de conexión. Conexiones de sólo recepción Cuando se configura un módulo (module) de salida (y cuando un controlador (controller) es su propietario), los otros controladores pueden establecer conexiones de sólo escucha con dicho módulo. Así, estos controladores (controllers) pueden obtener difusión múltiple de datos mientras el módulo (module) es propiedad de otro controlador. Si el controlador (controller) propietario interrumpe la conexión con el módulo (module) de salida, ningún controlador con conexiones de sólo escucha recibe la difusión múltiple de datos. Intervalo de paquete solicitado El controlador (controller) propietario del módulo (module) determina el RPI. Si se establece una conexión de sólo escucha, el RPI para dicha conexión no puede ser más rápido que el RPI más rápido configurado para los controladores (controllers) propietarios. Si se configura una conexión de sólo recepción con un módulo (module) FLEX I/O, el RPI se debe establecer en el mismo valor que la conexión propietaria. Si no se utiliza el mismo valor de RPI, al planificar la red con RSNetWorx se interrumpe cualquier sistema de control propietario en ejecución. La codificación electrónica no funciona adecuadamente para las conexiones de sólo recepción cuando el propietario está configurado para desactivar la codificación. |
Entregue su opinión