Asignar un carácter ASCII a un miembro de datos de cadena

Use el operador de asignación para asignar un carácter ASCII a un elemento del miembro DATA de una etiqueta de cadena. Para asignar un carácter, especifique el valor del carácter o el nombre de la etiqueta, el miembro DATA y el elemento del carácter. Por ejemplo:
Esto está bien
Esto no está bien
string1.DATA[0] := 65;
string1.DATA[0] := A;
string1.DATA[0]:= string2.DATA[0];
string1 := string2;
CONSEJO: Esto asigna todo el contenido de string2 a string1 en lugar de un solo carácter.
Para añadir o insertar una cadena de caracteres a una etiqueta de cadena, use una de las dos instrucciones de cadena ASCII indicadas a continuación:
Hasta
Utilice esta instrucción
Añadir caracteres al final de una cadena
CONCAT
Insertar caracteres en una cadena
INSERT
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal