Componentes de texto estructurado: Asignaciones
Utilice una asignación para cambiar el valor almacenado dentro de una etiqueta. Una asignación tiene esta sintaxis:
etiqueta := expresión;
donde:
Componente | Descripción | |
Etiqueta | Representa la etiqueta que está obteniendo el nuevo valor; la etiqueta debe ser de tipo BOOL, SINT, INT, DINT, STRING o REAL.
CONSEJO:
La etiqueta STRING solo se aplica a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
| |
:= | Es el símbolo de asignación. | |
Expresión | Representa el nuevo valor que se asigna a la etiqueta | |
Si la etiqueta es de este tipo de datos | Use este tipo de expresión | |
BOOL | BOOL | |
SINT INT DINT REAL | Numérico | |
STRING (Solo para los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590). | Tipo de cadena, incluyendo la etiqueta de cadena y el literal de cadena (Solo para los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590). | |
; | Finaliza la asignación | |
La etiqueta retiene el valor asignado hasta que otra asignación cambie su valor.
La expresión puede ser sencilla, como un valor inmediato u otro nombre de etiqueta, o compleja e incluir varios operadores y funciones o ambos. Consulte la sección “Expresiones” para obtener más información.
CONSEJO:
Los datos del módulo E/S se actualizan de manera asíncrona con respecto a la ejecución de la lógica. Si hace referencia a una entrada varias veces en su lógica, la entrada podría cambiar de estado entre una referencia y otra. Si necesita que la entrada conserve el mismo estado para cada referencia, almacene en búfer el valor de la entrada y haga referencia a la etiqueta de ese búfer. Para obtener más información, consulte
Logix 5000
Procedimientos comunes de controladores, publicación 1756-PM001.También puede usar los parámetros de programa de entrada y salida que almacenan los datos en el búfer de manera automática durante la ejecución de la aplicación
Logix Designer
. Consulte LOGIX 5000 Controllers Program Parameters Programming Manual, publicación 1756-PM021.Entregue su opinión