Usar bloque de funciones MMC para el control de divisor

En el siguiente ejemplo se describe el uso de un bloque de funciones de MMC para controlar un divisor. Consulte la configuración de ejemplo del divisor del bloque de funciones de MMC en Control modular de varias variables (MMC).
Elemento
Descripción
PV1
Composición superior (más importante)
PV2
Composición inferior (menos importante)
1.ª CV activa para PV1
CV1 (ratio de reflujo)
2.ª CV activa para PV1
CV3 (punto de ajuste de presión)
3.ª CV activa para PV1
CV2 (flujo de vapor)
1.ª CV activa para PV2
CV2
2.ª CV activa para PV2
CV3
3.ª CV activa para PV2
CV1
TargetCV
CV3 (la presión debe mantenerse constante si es posible)
CV3Target
60% (del rango de presión)
El MMC calcula CV1, CV2 y CV3 de modo que los objetivos de control se alcancen en el siguiente orden de importancia:
  1. Control PV1 a SP1 (PV1 se considera siempre más importante que PV2)
  2. Control PV2 a SP2
  3. Control CV3 a su valor de destino
CV1 se selecciona como el control más activo para PV1 y CV2 como el más activo para PV2. Si CV1 o CV2 se satura o se pone en modo Manual, la variable de control usará CV3 para mantener PV1 y PV2 en los puntos de ajuste.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal