Cambiar Control de programa a Operador

La instrucción PIDE se puede controlar bien mediante un programa de usuario o bien mediante una interfaz de operador. Puede cambiar el modo de control en cualquier momento. El control de programa
y de operador usan la misma salida ProgOper. Cuando está establecido ProgOper, el control lo realiza el programa, y cuando se borra ProgOper, el control lo realiza el operador.
En el siguiente diagrama se muestra cómo cambia la instrucción PIDE entre Control de programa y Control de operador.
Switching between program control and operator control
Para obtener más información sobre el control de programa y de operador, consulte Control de programa/operador.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal