Fallos de procesamiento

En la siguiente tabla se describe cómo la instrucción maneja los fallos de ejecución:
Condición de fallo
Action
CVFaulted
o
CVEUSpanInv
se establece
  • La instrucción no se inicializa, CVInitializing se borra.
  • Calcule el porcentaje de PV y SP, calcular el error y actualizar los parámetros internos para EPercent y PVPIDPercent.
  • El algoritmo de control del PID no se ejecuta.
  • Deshabilite los modos Automático y Cascada/Relación. Si el modo actual no es Anular ni Mano, se establece al modo Manual.
  • Se establece CV en el valor determinado por el control de programa u operador y el modo (Manual, Anular o Mano).
CVinitRequest
Consulte Ejecución.
Estado incorrecto de PV
  • Deshabilita los modos Automático y CasRat. Si el modo actual no es Anular ni Mano, se establece al modo Manual.
  • Establece el valor FALSO a las salidas de alarma de PV alta-baja, índice de cambio de PV y alto-bajo de desviación.
  • El algoritmo de control del PID no se ejecuta.
  • Se establece CV el valor determinado por el control de Programa u operador y el modo (Manual, Anular o Mano).
Está establecido PVFaulted
  • Deshabilite los modos Automático y Cascada/Relación. Si el modo actual no es Anular ni Mano, se establece al modo Manual.
  • Las salidas de las alarmas de PV alta-baja, índice de cambio de PV y alto-bajo de desviación se borran.
  • El algoritmo de control del PID no se ejecuta.
  • Se establece CV en el valor determinado por el control de Programa u operador y el modo (Manual, Anular o Mano).
PVSpanInv está establecido o SPLimitsInv está establecido
  • Deshabilite los modos Automático y Cascada/Relación. Si el modo actual no es Anular ni Mano, se establece al modo Manual.
  • No calcule el porcentaje de PV ni SP.
  • El algoritmo de control del PID no se ejecuta.
  • Se establece CV en el valor determinado por el control de Programa u operador y el modo (Manual, Anular o Mano).
RatioLimitsInv está establecido y CasRat está establecido y UseRatio está establecido
  • Si no está aún en modo Mano o Anular, se establece al modo Manual.
  • Deshabilite el modo Cascada/Relación.
  • Se establece CV en el valor determinado por el control de programa u operador y el modo (Manual, Anular o Mano).
TimingModeInv está establecido o RTSTimeStampInv está establecido o DeltaTInv está establecido
  • Si no está aún en modo Mano o Anular, se establece al modo Manual.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal