Procedimiento de ajuste del bloque de funciones de MMC
Siga estos pasos para configurar el módulo de ajuste.
Para configurar el módulo de ajuste
- Ponga los tres parámetros de CV al modo Manual.
- Se establece el parámetro AtuneStart adecuado.El módulo de ajuste empieza a recopilar los datos de PV y CV para el cálculo del ruido.
- Tras recopilar un periodo de 60 muestras (60*DeltaT), el módulo de ajuste añade StepSize a la CV.Tras recopilar con éxito los datos de PV como resultado del cambio de paso de CV, la CV asume su valor antes del cambio de paso y los parámetros AtuneStatus, GainTuned, TCTuned, DTTuned y RespTCTuned se actualizan.
- Se establece el parámetro AtuneUseModel adecuado para copiar los parámetros ajustados a los parámetros de modelo.A continuación, el bloque de funciones restablece el parámetro AtuneUseModel.Tras un AutoTuneDone exitoso, el parámetro Atune se establece en uno (1). Ajuste completado con éxito.
Para identificar los modelos y calcular las constantes de tiempo de respuesta para los seis procesos CV - PV, ejecute el módulo de ajuste hasta tres veces para obtener los modelos CV1 - PV2, CV2 - PV2 y CV3 - PV2 y el ajuste, respectivamente. Tras cada ejecución, se identifican dos modelos de proceso: CV - PV1 y CV - PV2 (dos variables de proceso responden como un resultado de un cambio de paso de CV).
Entregue su opinión