Inicialización del modelo del bloque de funciones de MMC

La inicialización del modelo se produce:
  • Durante el primer escaneado del bloque
  • Cuando se establece el parámetro de solicitud ModelInit
  • Cuando DeltaT cambia
Puede que deba ajustar de forma manual los parámetros de modelo interno o las constantes de tiempo de respuesta. Puede hacerlo cambiando los parámetros apropiados y estableciendo el bit ModelInit apropiado. Los estados internos del bloque de funciones se inicializarán, y el bit se restablecerá automáticamente.
Por ejemplo, si modifica el modelo para el modelo CV2 - PV1, se establece el parámetro CV2PV1ModelInit a TRUE para inicializar los parámetros de modelo interno CV2 - PV1 y para que el modelo nuevo sea efectivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal