Adelanto-retardo (LDLG)

Esta información corresponde a los controladores
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590.
La instrucción Adelanto-retraso (Lead-Lag, LDLG) proporciona una compensación de adelanto-retraso de fase para una señal de entrada. La instrucción se usa típicamente para prealimentar el control PID o para realizar simulaciones de procesos.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Esta instrucción no está disponible en el diagrama de escalera.
Bloque de funciones
LDLG_FB_avail_v31
Texto estructurado
LDLG(LDLG_tag);
Operandos
Bloque de funciones
Operando
Tipo
Formato
Descripción
Etiqueta LDLG
LEAD_LAG
Estructura
Estructura LDLG
Texto estructurado
Operando
Tipo
Formato
Descripción
Etiqueta LDLG
LEAD_LAG
Estructura
Estructura LDLG
Consulte
Sintaxis de texto estructurado
para obtener más información sobre la sintaxis de las expresiones dentro de texto estructurado.
Estructura de LEAD_LAG
Parámetro de entrada
Tipo de datos
Descripción
EnableIn
BOOL
Habilita la entrada. Si no está activada, la instrucción no se ejecuta y las salidas no se actualizan.
Está establecido de forma predeterminada.
In
REAL
La entrada de la señal analógica a la instrucción.
Válido = cualquier punto flotante
Valor predeterminado = 0,0
Initialize
BOOL
Solicitud de inicialización de algoritmo de control de filtro. Cuando Initialize está establecido, Out = (In x Gain) + Bias.
Predeterminado = borrado
Lead
REAL
El tiempo de adelanto en segundos. Se establece Lead en 0,0 para deshabilitar el algoritmo de control. Si Lead < 0,0, la instrucción establece el bit correspondiente en Status y limita Lead a 0,0. Si Lead > el máximo número flotante positivo, la instrucción establece el bit correspondiente en Status.
Válido = cualquier flotante Greater than or equal to 0,0
Valor predeterminado = 0,0
Lag
REAL
El tiempo de retardo en segundos. El tiempo de retardo mínimo es DeltaT/2. Si Lag < DeltaT/2, la instrucción establece el bit correspondiente en Status y limita Lag a DeltaT/2. Si Lag > el máximo número flotante positivo, la instrucción establece el bit correspondiente en Status.
Válido = cualquier número flotante Greater than or equal to DeltaT/2
Valor predeterminado = 0,0
Gain
REAL
El multiplicador de ganancia del proceso. Este valor permite la simulación de una ganancia de proceso. La señal In se multiplica por este valor. I = (In x Gain) + Bias
Válido = cualquier punto flotante
Valor predeterminado = 1,0
Bias
REAL
El nivel de desplazamiento del proceso. Este valor permite la simulación de una condición ambiental. Este valor se suma a los resultados de la multiplicación de In x Gain. I = (In x Gain) + Bias
Válido = cualquier punto flotante
Valor predeterminado = 0,0
TimingMode
DINT
Selecciona el modo de ejecución de temporización.
0 = Régimen periódico
1 = Modo Sobremuestreo
2 = Modo Muestreo en tiempo real
Válido = de 0 a 2
Valor predeterminado = 0
Para obtener más información sobre los modos de temporización, consulte “Atributos del bloque de funciones”.
OversampleDT
REAL
Tiempo de ejecución del modo de Sobremuestreo.
Válido = de 0 a 4194,303 segundos
Valor predeterminado = 0
RTSTime
DINT
Período de actualización de módulo para el modo de muestreo en tiempo real
Válido = de 1 a 32.767 ms
Valor predeterminado = 1
RTSTimeStamp
DINT
Valor del sello de tiempo del módulo para el modo de muestreo en tiempo real.
Válido = de 0 a 32.767 ms
Valor predeterminado = 0
Parámetro de salida
Tipo de datos
Descripción
EnableOut
BOOL
Habilita la salida.
Out
REAL
La salida calculada del algoritmo. Se utilizan marcas de estado matemático para esta salida.
DeltaT
REAL
Tiempo transcurrido entre actualizaciones. Este es el tiempo transcurrido en segundos utilizado por el algoritmo de control para calcular la salida del proceso.
Status
DINT
Estado del bloque de funciones.
InstructFault (Status.0)
BOOL
La instrucción detectó uno de los siguientes errores de ejecución. No se trata de un error mayor o menor del controlador. Se comprueban los bits de estado restantes para determinar lo que ha ocurrido.
LeadInv (Status.1)
BOOL
Lead < valor mínimo o Lead > valor máximo.
LagInv (Status.2)
BOOL
Lag < valor mínimo o Lag > valor máximo.
TimingModeInv (Status.27)
BOOL
Valor de TimingMode no válido.
Para obtener más información sobre los modos de temporización, consulte “Atributos del bloque de funciones”.
RTSMissed (Status.28)
BOOL
Solo se utiliza en el modo de muestreo en tiempo real. Se establece cuando
ABS | DeltaT - RTSTime | > 1 (0,001 segundos).
RTSTimeInv (Status.29)
BOOL
Valor de RTSTime no válido.
RTSTimeStampInv (Status.30)
BOOL
Valor de RTSTimeStamp no válido.
DeltaTInv (Status.31)
BOOL
Valor de DeltaT no válido.
Descripción
La instrucción LDLG admite un adelanto y un retardo en la serie. La instrucción también permite factores configurables de ganancia y polarización. La instrucción LDLG está diseñada para ejecutarse en una tarea en la que el índice de escaneado se mantiene constante.
La instrucción LDLG utiliza esta ecuación:
LDLG_fbd_eq
con estos límites de parámetro:
Parámetro
Limitaciones
Lead
LowLimit = 0,0
HighLimit = punto flotante positivo máximo
Lag
LowLimit = DeltaT/2 (DeltaT en segundos)
HighLimit = punto flotante positivo máximo
Siempre que el valor calculado para la salida no sea válido, NAN o Plus or Minus sign INF, la instrucción establece Out en el valor no válido y establece la marca de estado de desbordamiento matemático. Cuando el valor calculado para la salida pasa a ser válido, la instrucción inicializa los parámetros internos y establece Out = (In x Gain) + Bias.
Marcas de estado matemático
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte Atributos comunes para ver los fallos relacionados con el operando.
Ejecución
Bloque de funciones
Condición
Acción de bloque de funciones
Pre-escaneado
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos.
Tag.EnableIn es falso
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos.
Tag.EnableIn es verdadero
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en verdaderos.
La instrucción se ejecuta.
Primera ejecución de instrucción
N/A
Primer escaneado de instrucción
Ejecute "Out = (In * Gain) + Bias".
Vuelva a calcular los coeficientes de Adelanto/retardo.
Post-escaneado
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos.
Texto estructurado
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
Consulte Pre-escaneado en la tabla Bloque de funciones.
Ejecución normal
Consultar Tag.EnableIn es verdadero en la tabla Bloque de funciones.
Post-escaneado
Consulte Post-escaneado en la tabla Bloque de funciones.
Ejemplo
La instrucción LDLG de este ejemplo añade un retardo de primer orden a un proceso simulado. De forma opcional, podría introducir un valor de Gain en la instrucción LDLG para simular una ganancia de proceso y podría introducir un valor de Bias para simular una condición ambiental.
Bloque de funciones
LDLG_FB_ex_v31
Texto estructurado
DEDT_01.In := SimulatedLoop.CVEU;
DEDT(DEDT_01,DEDT_01_array);
LDLG_01.In := DEDT_01.Out;
LDLG(LDLG_01);
SimulatedLoop.PV := LDLG_01.Out;
PIDE(SimulatedLoop);
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal