Procedimiento de ajuste del bloque de funciones de IMC

Siga estos pasos para configurar el módulo de ajuste.
  1. Ponga la CV al modo Manual.
  2. Se establece el parámetro AtuneStart.
    El módulo de ajuste empieza a recopilar los datos de PV y CV para el cálculo del ruido.
  3. Tras recopilar un periodo de 60 muestras (60*DeltaT), el módulo de ajuste añade StepSize a la CV.
    Tras recopilar con éxito los datos de PV como resultado del cambio de paso de CV, la CV asume su valor antes del cambio de paso y los parámetros AtuneStatus, GainTuned, TCTuned, DTTuned y RespTCTuned se actualizan.
  4. Se establece el parámetro AtuneUseModel para copiar los parámetros ajustados a los parámetros de modelo.
    A continuación, el bloque de funciones restablece el parámetro AtuneUseModel.
    Tras un AutoTuneDone exitoso, el parámetro Atune se establece en uno (1). Ajuste completado con éxito.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal