Errores de ajuste del bloque de funciones de IMC
Si se produce un error durante el procedimiento de ajuste, el ajuste se interrumpe, y el bit AtuneStatus se establece. Puede interrumpir el ajuste estableciendo el bit AtuneAbort.
Tras una invalidación, la CV asumirá su valor antes del cambio de paso, y los parámetros GainTuned, TCTuned, DTTuned y RespTCTuned no se actualizarán. El parámetro AtuneStatus identifica la razón de la invalidación.
Entregue su opinión