Configuración del bloque de funciones de IMC

Siga estos pasos para crear una configuración de IMC básica.
  1. Partiendo de la configuración predeterminada, configure los siguientes parámetros.
    Parámetro
    Descripción
    PVEUMax
    Valor escalado máximo de PV.
    PVEUMin
    Valor escalado mínimo de PV.
    SPHLimit
    Valor de límite alto de SP, escalado en unidades de PV.
    SPLLimit
    Valor de límite bajo de SP, escalado en unidades de PV.
    CVInitValue
    Un valor inicial de la salida de la variable de control.
  2. Si tiene los modelo del proceso disponibles, puede realizar un ajuste intuitivo de la variable de control IMC introduciendo los siguientes cuatro parámetros.
    Parámetro
    Descripción
    Ganancia de modelo
    Un número distinto de cero (negativo para la variable de control de acción directa, positivo para la variable de control de acción inversa).
    Constante de tiempo de modelo
    Siempre un número positivo.
    Tiempo muerto de modelo
    Siempre un número positivo.
    Constante de tiempo de respuesta
    Siempre un número positivo, usado para ajustar la respuesta de la variable de control IMC. Un número más pequeño proporciona una respuesta más rápida.
    En este punto, habrá completado la configuración básica. No configuró el módulo de ajuste integrado. La variable de control está lista para ponerse en línea en modo Automático o Manual. Para el ajuste, use los ajustes predeterminados. Consulte Ajuste del bloque de funciones IMC.
  3. Si no conoce el modelo del proceso, deberá identificar el modelo y ajustar la variable de control mediante el módulo de ajuste integrado (modelador) para que la variable de control opere correctamente en el modo Automático.
    La variable de control usa un retardo de primer orden con los modelos de proceso interno de tiempo muerto y un filtro de primer orden (total de 4 parámetros de ajuste) para calcular la CV. La CV se calcula de forma que la variable de proceso (PV) sigue una trayectoria de retardo de primer orden cuando está acercándose al valor de punto de ajuste.
    La velocidad de respuesta depende del valor de las constante de tiempo de respuesta. Cuanto más pequeña sea la constante del tiempo de respuesta, más rápida será la respuesta de la variable de control. La constante de los tiempos de respuesta debe establecerse de forma que la PV alcance el punto de ajuste en un tiempo razonable basados en las dinámicas de proceso. Cuando mayor sea la constante de tiempo de respuesta, más lenta será la respuesta de la variable de control, pero la variable de control también se convierte más vigoroso. Consulte Ajuste del bloque de funciones de IMC.
    En modo Manual, la CV se estable igual que el parámetro CVOper o CVProg introducido por el operador o generado por el programa.
    Para la transferencia sin perturbaciones de modo Manual a Auto y para el funcionamiento seguro de la variable de control, el limitador de índice de cambio de CV se implementa de forma que la CV no puede variar de su actual estado en una magnitud superior a los parámetros de límite del índice de cambio especificados en cada escaneado.
  4. Se establecen CVROCPosLimit y CVROCNegLimit para limitar el índice de cambio de CV.
    La limitación de índice no se impone cuandola variable de control está en modo Manual a no ser que CVManLimiting esté establecido.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal