Ejecución

Se utilizan marcas de estado matemático para la salida CV.
Condición
Acción de bloque de funciones
Acción de texto estructurado
Pre-escaneado
Se establece InstructionFirstScan
Se establece InstructionFirstScan
Primer escaneado de instrucción
Si CVFault y CVEUSpanInv se han establecido, consulte “Fallos de procesamiento”. Si se borran CVFault y CVEUSpanInv
  1. Se establece CVInitializing.
  2. Si PVFault está establecido, PVSpanInv y SPLimitsInv se borran. Consulte “Fallos de procesamiento”.
  3. El algoritmo de control de PID no se ejecuta.
  4. La instrucción establece CVEU = CVInitValue y CV = porcentaje correspondiente.
    CVInitValue no está limitado por CVEUmaximum o CVEUMin. Cuando la instrucción calcula CV como el porcentaje correspondiente, está limitado a 0-100.
    CVEU equation
  5. Cuando se han establecido CVInitializing y ManualAfterInit, la instrucción deshabilita los modos Automático y Cascada/Relación. Si el modo actual no es Anular o Mano, la instrucción cambia al modo Manual. Si se borra ManualAfterInit no se cambia el modo.
  6. Todas las entradas de solicitud de operador se borran.
  7. Si ProgValueReset se ha establecido, todas las entradas de solicitud de programa se borran
  8. Todas las salidas de alarma alta-baja de PV índice de cambio de PV y alto-bajo de desviación se borran.
  9. Si CVInitReq está borrado, CVInitializing se borra.
Primera ejecución de instrucción
Se borra ProgOper.
La instrucción cambia al modo manual.
Se borra ProgOper.
La instrucción cambia al modo manual.
EnableIn se borra
EnableOut se borra, la instrucción no hace nada y las salidas no se actualizan.
N/A
EnableIn se establece
La instrucción se ejecuta.
Se establece EnableOut.
EnableIn siempre está establecido.
La instrucción se ejecuta.
Post-escaneado
No se realiza ninguna acción.
No se realiza ninguna acción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal