Errores de ajuste del bloque de funciones de CC

Si se produce un error durante el procedimiento de ajuste, el ajuste se invalida, y se establece un valor de AtuneStatus apropiado. Además, un usuario puede invalidar el ajuste estableciendo AtuneAbort.
Tras una invalidación, la CV asumirá su valor antes del cambio de paso, y los parámetros GainTuned, TCTuned, DTTuned y RespTCTuned no se actualizarán. El parámetro AtuneStatus identifica la razón de la invalidación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal