Inicialización del modelo del bloque de funciones de CC

La inicialización del modelo se produce:
  • Durante el primer escaneado del bloque
  • Cuando se establece el parámetro de solicitud ModelInit
  • Cuando DeltaT cambia
Puede que deba ajustar de forma manual los parámetros de modelo interno o las constantes de tiempo de respuesta. Puede hacerlo cambiando los parámetros apropiados y estableciendo el bit ModelInit apropiado. Los estados internos de la variable de control se inicializarán, y el bit se restablecerá automáticamente.
Por ejemplo, si se modifica la ganancia de modelo para el modelo CV2 - PV. El parámetro ModelInit2 se establece en VERDADERO para inicializar los parámetros el modelo interno CV2 - PV y para que la nueva ganancia de modelo sea efectiva.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal