Configuración del bloque de funciones de CC

Partiendo de la configuración predeterminada, configure los siguientes parámetros:
Parámetro
Descripción
PVEUMax
Valor escalado máximo de PV.
PVEUMin
Valor escalado mínimo de PV.
SPHLimit
Valor de límite alto de SP, escalado en unidades de PV.
PPLLimit
Valor de límite bajo de SP, escalado en unidades de PV.
CV1InitValue
Un valor inicial de la salida de la variable de control para CV1.
CV2InitValue
Un valor inicial de la salida de la variable de control para CV2.
CV3InitValue
Un valor inicial de la salida de la variable de control para CV3.
Si tiene los modelos del proceso disponibles, puede realizar un ajuste intuitivo de la variable de control CC introduciendo los siguientes parámetros:
Parámetro
Descripción
ModelGains
Números de Nonzero (negativos para la variable de control de acción directa, positivos para la variable de control de acción inversa)
ModelTimeConstants
Siempre números positivos
ModelDeadtimes
Siempre números positivos
ResponseTimeConstants
Siempre números positivos
1.ª, 2.ª y 3.ª CV activas
Especifique el orden en que las CV se usarán para compensar el error PV - SP.
1.ª, 2.ª y 3.ª CV de destino
Especifique las prioridades en las que las CV se conducirán hasta sus respectivos valores de destino.
CVTargetValues
Especifique a qué valores debe conducir la variable de control a las CV individuales
TargetRespTC
Especifique la velocidad a la que las CV se aproximan al valor de destino
El bloque de funciones se comporta de forma definida para cualquier combinación de listas de CV activas y de destino y modos Automático-Manual de CV. El bloque de funciones trata de cumplir estas metas en el siguiente orden de prioridades:
  1. Controla PV a SP
  2. Controla Target1stCV a su valor de destino
  3. Controla Target2ndCV a su valor de destino
Si cualquier CV se pone en modo Manual, el bloque de funciones de CC abandona el objetivo de prioridad 3. Si hay dos CV en modo Manual, el bloque de funciones de CC se reduce a una variable de control IMC (una entrada individual, una salida individual) que controla la transición de la PV hasta su punto de ajuste.
Además de esto, no obstante, la variable de control lee los valores de CV manual de las CV que están en modo Manual como señales de prealimentación. A continuación, el bloque de funciones de CC predice la influencia de los valores de CV manual de la PV mediante el uso de los modelos internos correspondientes, y calcula la tercera CV que permanece en modo Automático.
Para los tipos de proceso de integración (como por ejemplo el control de nivel y el control de posición), los modelos internos de sin integración se usan para aproximar el proceso de integración. El parámetro Factor se usa para convertir los modelos de proceso de integración identificados a modelos internos de sin integración usados para el cálculo de las CV. Esto es necesario para proporcionar una ejecución de bloque de funciones estable.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal