Ajuste automático de la instrucción PIDE

El ajustador automático PIDE de la aplicación
Logix Designer
proporciona un ajustador automático de bucle abierto integrado en la instrucción PIDE. Puede realizar el ajuste automático desde los terminales PanelView o desde cualquier otro dispositivo de interfaz de operador, así como desde la aplicación
Logix Designer
. El bloque de PIDE tiene una etiqueta Ajuste automático (tipo PIDE_AUTOTUNE) que se especifica para aquellos bloques de PIDE que se deseen ajustar automáticamente.
El ajustador automático de PIDE se instala con la aplicación, pero es necesaria una clave de activación para habilitarlo. El ajustador automático solo se admite en la programación del bloque de funciones; no está disponible en la programación de diagrama de escalera ni en la de texto estructurado.
Utilice la pestaña
Ajuste automático
(Autotune) para especificar y configurar la etiqueta de ajuste automático para un bloque de PIDE.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal