Detención de movimiento coordinado (MCS)
Esta información corresponde a los controladores
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590.La instrucción Detención de movimiento coordinado (MCS) inicia un paro controlado del movimiento coordinado. Se cancelan todos los perfiles de movimiento pendientes.
IMPORTANTE:
Las etiquetas usadas del atributo de control de movimiento en las instrucciones solo se deberían usar una vez. Si se vuelve a usar la etiqueta de control de movimiento en otras instrucciones puede ocasionarse una operación inesperada. Esto podría resultar en daños al equipo o lesiones al personal.
IMPORTANTE:
Riesgo de exceso de velocidad y/o de posición final
Si se cambian los parámetros de movimiento dinámicamente con cualquier método, es decir, cambiando la dinámica de los movimientos (MCD o MCCD) o iniciando una nueva instrucción antes de concluirse la última, debe tener en cuenta que hay un riesgo de exceso de velocidad y/o posición final.
Un perfil de velocidad trapezoidal puede excederse si la desaceleración máxima se reduce mientras el movimiento está desacelerando o está cerca del punto de desaceleración.
Un perfil de velocidad de curva S puede excederse si se da alguno de los siguientes casos:
- la desaceleración máxima se reduce mientras el movimiento está desacelerando o está cerca del punto de desaceleración, o
- la variación de aceleración máxima se reduce y el eje está acelerando. Sin embargo, tenga en cuenta que la variación se puede cambiar indirectamente si se especifica en % de tiempo.
Arquitectura | Standard | Seguridad |
|---|---|---|
Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570 | Sí | No |
Controladores Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590 | Sí | No |
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera

Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Texto estructurado
MCS(CoordinateSystem, MotionControl,StopType, ChangeDecel, DecelRate,DecelUnits, ChangeDecelJerk,DecelJerk, JerkUnits);
Operandos
Existen reglas de conversión de datos para utilizar tipos de datos mixtos en una instrucción. Consulte Conversiones de datos.
Diagrama de escalera y texto estructurado
Operando | Tipo | Formato | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
Coordinate System | COORDINATE_SYSTEM | Etiqueta | Nombre del sistema de coordenadas. Referencia al sistema de coordenadas. En el caso de los controladores compatibles con los tipos de datos de movimiento REF_TO, el tipo de operando de sistema de coordenadas puede reemplazarse por el tipo REF_TO_COORDINATE_SYSTEM. | |
Motion Control | MOTION_INSTRUCTION | Etiqueta | Etiqueta de control para la instrucción. | |
Stop Type | DINT | Inmediato | Si desea | Choose this Stop Type |
Stop all motion for the axes of the coordinate system and stop any transform that the coordinate system is a part of. | Todo (0): se tienen en cuenta todos los generadores de movimiento para cada eje (incluyendo el movimiento coordinado) al calcular la dinámica inicial (es decir, el índice y la velocidad de la desaceleración) que se usará en la Desaceleración. Todos los ejes del sistema de coordenadas se detienen de forma independiente usando la dinámica inicial calculada. | |||
Stop only coordinated moves. | Movimiento coordinado (2) | |||
Cancel any transform that the coordinate system is a part of. | Transformación coordinada (3) | |||
Change Decel(1) | DINT | Inmediato | Si desea | Then Choose |
Use the maximum deceleration rate of the coordinate system. | No (0) | |||
Specify the deceleration rate. | Sí (1) | |||
Decel Rate | REAL | Inmediato o etiqueta |
IMPORTANTE:
Un eje puede sobrepasar su posición de destino si se reduce la desaceleración durante un movimiento.
Desaceleración durante la ruta del movimiento coordinado. La instrucción usa este valor:
Introduzca un valor mayor que 0. | |
Decel Units | DINT | Inmediato | 0 = Unidades por seg 2 1 = % del Máximo Solo se permite "% del máximo" en las geometrías Cartesianas con definición de coordenadas = XYZRxRyRz. "% del máx. Cartesiano" se utiliza para XYZ y "% del máx. de orientación" se utiliza para Rx, Ry y Rz. | |
Change Decel Jerk | SINT, INT o DINT | Inmediato | 0 = No 1 = Sí | |
Decel Jerk | SINT, INT, DINT o REAL | Inmediato o etiqueta | Siempre se debe introducir un valor para el operando Variación de desaceleración (Decel Jerk). Esta instrucción solo utiliza el valor si el Perfil está configurado como curva S. Variación de desaceleración (Decel Jerk) es el índice de variación de desaceleración para el sistema de coordenadas. Use estos valores para empezar.
| |
Jerk Units | SINT, INT o DINT | Inmediato | 0 = Unidades por seg 3 1 = % del Máximo 2 = % de tiempo (use este valor para empezar) Solo se permite "% del tiempo" en las geometrías Cartesianas con definición de coordenadas = XYZRxRyRz. | |
(1) El sobreimpulso se puede producir si se ejecuta un MCS cerca o más allá del punto de desaceleración y el límite de desaceleración se ha reducido. Recuerde que la desaceleración se puede reducir de forma indirecta estableciendo ChangeDecel en NO si el índice de desaceleración máximo configurado es menor que el índice de desaceleración activo.
Texto estructurado
Introduzca el tipo de parada y las unidades de desaceleración sin espacios.
Consulte Sintaxis de texto estructurado para obtener más información sobre la sintaxis de las expresiones dentro de texto estructurado.
Por ejemplo, introduzca el operando Sistema de coordenadas como CoordinateSystem.
El efecto del tipo de parada en las transformaciones
Esta tabla describe cómo afectan los tipos de parada los sistemas de coordenadas que forman parte de una transformación.
Este operando | Descripción |
|---|---|
Todas | Este Tipo de parada:
|
Movimiento coordinado | Este tipo de parada solo detiene los movimientos coordinados. Todas las transformaciones permanecen activas. |
Transformación coordinada | Este tipo de parada cancela las transformaciones asociadas al sistema de coordenadas especificado. Se detiene todo el movimiento relacionado con transformaciones en los sistemas de coordenadas de destino asociados. Sin embargo, los ejes de coordenadas de origen seguirán moviéndose según las instrucciones. Ejemplo Si hay cuatro sistemas de coordenadas enlazados a través de tres transformaciones. Y el primer sistema de coordenadas (CS1) es el origen y está procesando el movimiento coordinado. ![]() Al ejecutar una instrucción MCS en CS2 y utilizar un tipo de parada de transformación coordinada ocurrirá lo siguiente:
En una instrucción de Paro de movimiento del eje (MAS), el tipo de parada Todos también cancela las transformaciones. |
Tipo de datos MOTION_INSTRUCTION
Para ver si | Compruebe si este bit está activado | Tipo de datos | Notas |
|---|---|---|---|
El renglón es verdadero | EN | BOOL | En ocasiones el bit EN permanece activado incluso si el renglón cambia a falso. Esto sucede si el renglón se pone en falso antes de que la instrucción finalice o antes de que ocurra un error. ![]() |
La parada se ha iniciado correctamente | DN | BOOL | |
Ha ocurrido un error | ER | BOOL | |
El eje se detiene | IP | BOOL | Cualquiera de estas acciones finaliza la instrucción MCS y apaga el bit IP:
|
El eje se detiene | PC | BOOL | El bit PC permanece activado hasta que el renglón realice transición de falso a verdadero. |
Control de velocidad accionado por maestro (Master Driven Speed Control, MDSC) e instrucción MCS
Si se emite un MCS en el Modo accionado por maestro, se realiza un cambio al Modo accionado por tiempo y los ejes se detienen en el Modo accionado por tiempo. MCS Todos restablece el bit IP de la instrucción de Control coordinado accionado por maestro (MDCC). Otros tipos de parada no restablecen el bit IP.
La instrucción MCS Todos elimina el Eje maestro pendiente para todas las futuras instrucciones de movimiento coordinado. Sin embargo MCS TODO no rompe el vínculo MDSC en el Eje maestro.
El bit AC de la instrucción MDCC se restablece cuando el eje se detiene.
La cola de instrucciones se borra cuando se ejecuta un MCS Todos o MCS coordinado (cambio a IP).
El bit de estado CalculatedDataAvailable en una palabra de estado de instrucción de movimiento activo para una instrucción MCLM o MCCM se borra cuando se ejecuta un MCS (cambio a IP). CalculatedData no se vuelve a calcular.
Recuerde que si se emite una parada cerca del punto final programado, es posible que la parada real se produzca más allá del punto final programado, especialmente si funciona en Modo accionado por maestro.
MCS es una instrucción de transición:
- En la escalera de relés, cambie la Condición de entrada de renglón de falsa a verdadera cada vez que la instrucción se deba ejecutar.
- En el texto estructurado, condicione la instrucción para que solo se ejecute en una transición.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Se puede producir un fallo mayor si se pasa a los operandos de sistema de coordenadas una referencia sin inicializar o una referencia del tipo incorrecto. Consulte Atributos comunes para ver los fallos relacionados con el operando.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | Los bits .EN, .DN, .ER y .IP se borran a falsos. |
La condición de entrada de renglón es falsa | El bit .EN se borra y cambia a falso si el bit .DN o .ER es verdadero. |
La condición de entrada de renglón es verdadera | El bit .EN se establece en verdadero y la instrucción se ejecuta. |
Post-escaneado | N/A |
Texto estructurado
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | Consultar Pre-escaneado en la tabla Diagrama de lógica de escalera. |
Ejecución normal | Consultar La condición de entrada de renglón es falsa, seguida por La condición de entrada de renglón es verdadera en la tabla Diagrama de escalera. |
Post-escaneado | Consultar Post-escaneado en la tabla Diagrama de escalera. |
Códigos de error:
Consulte Códigos de error de movimiento (ERR) para ver las instrucciones de movimiento.
Códigos de error extendidos
Consulte los Códigos de error extendidos para instrucciones de movimiento. Contiene información sobre cómo utilizar los códigos de error extendidos. Consulte Códigos de error de movimiento (ERR) para ver las instrucciones de movimiento.
Cambios a los bits de estado
La instrucción cambia estos bits de estado cuando se ejecuta.
En la etiqueta para | Este bit | Cuando el tipo de parada es | Se convierte en |
|---|---|---|---|
Eje | CoordinatedMotionStatus | ![]() | Se desactiva cuando el movimiento coordinado se detiene |
TransformStatus | Movimiento coordinado | Sin cambios | |
| Desactivado | ||
ControlledByTransformStatus | Movimiento coordinado | Se desactiva cuando los ejes se detiene y el bit PC de la instrucción MCS se activa | |
| Desactivado | ||
Sistema de coordenadas (Coordinate System) | MotionStatus | ![]() | Se desactiva cuando el movimiento coordinado se detiene |
AccelStatus | ![]() | Desactivado | |
DecelStatus | ![]() | Se activa durante la parada y se desactiva cuando esta finaliza | |
StoppingStatus | ![]() | Se activa durante la parada y se desactiva cuando el bit PC se activa | |
MoveStatus | ![]() | Desactivado | |
MoveTransitionStatus | ![]() | Desactivado | |
TransformSourceStatus | Movimiento coordinado | Sin cambios | |
| Desactivado | ||
TransformTargetStatus | Movimiento coordinado | Sin cambios | |
| Desactivado |
Efecto del tipo de parada en las transformaciones; ejemplo en un movimiento del eje
En el siguiente caso:

Donde:
- El sistema de coordenadas 1 (CS1) contiene los ejes X, Y y Z.
- El sistema de coordenadas 2 (CS2) contiene los ejes Y, Z y S.
- El sistema de coordenadas 3 (CS3) contiene los ejes A, B y C.
- La transformación (T1) vincula el CS2 coordinado de origen con el CS3 de destino.
- Los ejes de CS2 (XYS) se trazan en los ejes de CS3 (ABC).
- Instrucciones MAM ejecutadas en los ejes Y, Z y S.
- Instrucción MCLM ejecutada en CS2.
- Instrucción MCT ejecutada con CS2 como el origen y CS3 como el destino.
- No se han ejecutado instrucciones coordinadas en CS2 o CS3.
Esta tabla muestra los resultados de ejecutar diferentes instrucciones MCS y MAS con diferentes tipos de parada.
Instrucción | Tipo de parada (Stop Type) | Resultado |
|---|---|---|
MCS on CS1 | Todas | La instrucción MCLM en CS2 se detendrá. |
The MAM on Y will stop. | ||
The MAM on Z will stop. | ||
The MAM on S will continue. | ||
T1 is canceled. | ||
Axes ABC will stop due to canceling the transform. | ||
MCS on CS2 | Todas | La instrucción MCLM en CS2 se detendrá. |
The MAM on Y will stop. | ||
The MAM on S will stop. | ||
The MAM on Z will continue. | ||
T1 is canceled. | ||
Axes ABC will stop due to canceling the transform. | ||
MCS on CS3 | Todas | La instrucción MCLM en CS2 continuará. |
The MAM on Y will continue. | ||
The MAM on S will continue. | ||
The MAM on Z will continue. | ||
T1 is canceled. | ||
Axes ABC will stop due to canceling the transform. | ||
MCS on CS1 | Movimiento coordinado | La instrucción MCLM en CS2 continuará. |
The MAM on Y will continue. | ||
The MAM on S will continue. | ||
The MAM on Z will continue. | ||
T1 stays active. | ||
Axes ABC will follow the respective CS2 axes. | ||
MCS on CS2 | Movimiento coordinado | La instrucción MCLM en CS2 se detendrá. |
The MAM on Y will continue. | ||
The MAM on S will continue. | ||
The MAM on Z will continue. | ||
T1 stays active. | ||
Axes ABC will follow the respective CS2 axes. | ||
MCS on CS3 | Movimiento coordinado | La instrucción MCLM en CS3 se detendrá. |
The MAM on Y will continue. | ||
The MAM on S will continue. | ||
The MAM on Z will continue. | ||
T1 stays active. | ||
Axes ABC will follow the respective CS2 axes. | ||
MAS on Y | Todas | La instrucción MCLM en CS2 se detendrá. |
The MAM on Y will stop. | ||
The MAM on S will continue. | ||
The MAM on Z will continue. | ||
T1 is canceled. | ||
Axes ABC will stop due to canceling the transform. | ||
MAS on Y | Movimiento | La instrucción MCLM en CS2 continuará. |
The MAM on Y will stop. | ||
The MAM on S will continue. | ||
The MAM on Z will continue. | ||
T1 stays active. | ||
Axes ABC will follow the respective CS2 axes. | ||
MAS on Z | Todas | La instrucción MCLM en CS2 continuará. |
The MAM on Y will continue. | ||
The MAM on S will continue. | ||
The MAM on Z will stop. | ||
T1 stays active. | ||
Axes ABC will follow the respective CS2 axes. | ||
MAS on Z | Movimiento | La instrucción MCLM en CS2 continuará. |
The MAM on Y will continue. | ||
The MAM on S will continue. | ||
The MAM on Z will stop. | ||
T1 stays active. | ||
Axes ABC will follow the respective CS2 axes. | ||
MCS on CS1 | Transformación coordinada | La instrucción MCLM en CS2 continuará |
The MAM on Y will continue. | ||
The MAM on S will continue. | ||
The MAM on Z will continue. | ||
T1 stays active. | ||
Axes ABC will follow the respective CS2 axes. | ||
MCS on CS2 | Transformación coordinada | T1 se cancela. |
The MCLM instruction on CS2 will continue. | ||
The MAM on Y will continue. | ||
The MAM on S will continue. | ||
The MAM on Z will continue. | ||
Axes ABC will stop due to canceling the transform. | ||
MCS on CS3 | Transformación coordinada | T1 se cancela. |
The MCLM instruction on CS2 will continue. | ||
The MAM on Y will continue. | ||
The MAM on S will continue. | ||
The MAM on Z will continue. | ||
Axes ABC will stop due to canceling the transform. |
Ejemplo
Diagrama de lógica de escalera

Texto estructurado
MCS(myMcsCoordinateSystem,myMcsMotionControl,All,Yes,myMcsDecelRate,Unitspersec2,Yes,100.0,%ofTime);
Entregue su opinión