Pautas para instrucciones SCMD

Tenga en cuenta estas pautas al usar la instrucción
Equipment Sequence
Ordenar (Command, SCMD). La instrucción SCMD puede enviar estos comandos: START, RESTART, HOLD, STOP, ABORT y RESET.
Pauta
Detalles
Limitar la ejecución de la instrucción SCMD a un solo escaneado.
Limita la ejecución de la instrucción SCMD a un solo escaneado. Cada comando se aplica solo a un estado o estados específicos. Una vez que la
Equipment Sequence
cambie de estado, el comando dejará de ser válido. Para limitar la ejecución, utilice métodos como:
  • Ejecute la instrucción SCMD dentro de una acción Impulso P1 (flanco ascendente) o Impulso P0 (flanco descendente).
  • Coloque una instrucción de un impulso antes de la instrucción SCMD.
  • Ejecute la instrucción SCMD y a continuación vaya al siguiente paso.
La
Equipment Sequence
debe ser propiedad del programa para ordenarla.
Para poder recibir comandos, tanto las
Equipment Sequence
como las
Equipment Phase
deben ser
propiedad
del programa. Los comandos de propiedad son
Conectar
(SATT)
y
Desconectar
(SDET).
Los secuenciadores internos (programas), los secuenciadores externos (
FactoryTalk Batch
), y los operadores usan una instrucción
Conectar
para ordenar una
Equipment Sequence
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal