Fallos de inicialización estándar
En la siguiente tabla se define una lista de fallos estándar asociados al atributo Fallos de inicialización.
Descripciones de los fallos de inicialización estándar
Bit | Fallo | Descripción |
|---|---|---|
0 | Reservado | Este bit no se puede utilizar, dado que el Código de fallo se define mediante el número de bit de fallo asociado y un Código de fallo de 0 significa que no hay ninguna condición de fallo presente. |
1 | Fallo de suma de comprobación de bloque de arranque | Error de suma de comprobación o CRC en el bloque de arranque del dispositivo de CIP Motion detectado como parte de la prueba automática. |
2 | Fallo de suma de comprobación de bloque principal | Error de suma de comprobación o CRC en el bloque principal del dispositivo de CIP Motion detectado como parte de la prueba automática. |
3 | Fallo de suma de comprobación de memoria no volátil | Error de suma de comprobación o CRC en la memoria NV del dispositivo de CIP Motion detectado como parte de la prueba automática. |
4...31 | Reservado |
Entregue su opinión