Atributos de configuración de gestión térmica y de la potencia

Estos son los atributos relacionados con el estado térmico y de alimentación asociados a un eje de control de movimiento.
Acción de sobrecarga de motor
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - XD
Set
USINT
0
-
-
Enumeración
0 = Ninguno (R)
1 = Retorno de corriente (O)
2…127 = Reservado
128...255 = Específico del proveedor
El atributo Acción de sobrecarga de motor selecciona la respuesta del dispositivo a una condición de sobrecarga de motor basado en un método de protección frente a la sobrecarga I
2
T o basado en un modelo térmico de motor. Cuando se emplea un modelo térmico de motor, la condición de sobrecarga del motor se produce cuando el modelo térmico de motor indica que la capacidad del motor ha rebasado el límite de sobrecarga del motor. En el caso del método de protección frente a la sobrecarga I
2
T, la condición de sobrecarga del motor se produce cuando la corriente del motor, expresada como porcentaje de la corriente continua nominal de motor, rebasa el Límite de sobrecarga del motor. La Acción de sobrecarga de motor permite aliviar la condición de sobrecarga sin detener el funcionamiento.
La funcionalidad de la Acción de sobrecarga de motor es independiente de la funcionalidad de la acción de excepción de sobrecarga del motor.
El dispositivo no lleva a cabo ninguna acción explícita en la condición de sobrecarga si la acción de sobrecarga seleccionada es Ninguna. La selección de la acción Retorno de corriente, sin embargo, da lugar a la reducción del comando de corriente de motor en proporción a la diferencia del porcentaje entre la Capacidad del motor y el Límite de sobrecarga del motor, o en el caso del método de protección frente a sobrecarga I
2
T, proporcionalmente a la diferencia entre la corriente del motor, expresada como porcentaje con respecto a la corriente de motor continua nominal, y el Límite de sobrecarga de motor.
Acción de sobrecarga del inversor
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - XD
Set
USINT
0
-
-
Enumeración
0 = Ninguno (R)
1 = Retorno de corriente (O)
2…127 = Reservado
128...255 = Específico del proveedor
128 = Reducir régimen de PWM
129 = PWM - Retorno
El atributo Acción de sobrecarga del inversor selecciona la respuesta del dispositivo a una condición de sobrecarga del inversor basándose en un método de protección frente a la sobrecarga I
2
T o basado en un modelo térmico del inversor. Cuando se emplea un modelo térmico del inversor, se produce una condición de sobrecarga del inversor cuando el modelo térmico del inversor indica que la Capacidad del inversor ha rebasado el Límite de sobrecarga del inversor. En el caso del método de protección frente a la sobr
e
carga I2T, la condición de sobrecarga del inversor se produce cuando la corriente del inversor, expresada en porcentaje de la corriente de inversor continua nominal, rebasa el Límite de sobrecarga del inversor.
La acción de sobrecarga del inversor proporciona oportunidades de mitigar la condición de sobrecarga sin detener el funcionamiento.
La funcionalidad de la Acción de sobrecarga del inversor es independiente de la funcionalidad de la acción de excepción de sobrecarga del inversor.
También se puede generar una condición de alarma de sobrecarga rebasando los límites del modelo térmico del bloque de potencia del dispositivo que incluye las pérdidas por conmutación que dependen de la frecuencia de PWM.
El dispositivo no lleva a cabo ninguna acción explícita en la condición de sobrecarga si la acción de sobrecarga seleccionada es Ninguna. La selección de la acción Reducción de voltaje de corriente, sin embargo, da lugar a la reducción de la corriente del inversor en proporción a la diferencia del porcentaje entre la Capacidad del inversor y el Límite de sobrecarga del inversor, o en el caso del método de protección frente a sobrecarga I2
T
, proporcionalmente a la diferencia entre la corriente del inversor, en porcentaje con respecto a la corriente de inversor continua nominal, y el Límite de sobrecarga del inversor.
Si se produce una condición de sobrecarga del inversor debido al modelo térmico del bloque de potencia, es posible llevar a cabo dos acciones de sobrecarga adicionales. Es posible seleccionar Reducir régimen de PWM para reducir el calor generado por las pérdidas por conmutación en la estructura de potencia del inversor. Al seleccionar PWM - Retorno, el dispositivo reduce en primer lugar el régimen de PWM y a continuación, en caso necesario, reduce el Límite de corriente térmica del inversor.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal