Atributos de motor

Estos son los atributos de configuración del motor asociados a un eje de control de movimiento que se aplican a varias tecnologías de motor. Estas tecnologías de motor incluyen motores rotatorios trifásicos, motores lineales, motores de imán permanente y motores de inducción. Los atributos de motor están organizados según los diferentes tipos de motor.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal