Atributos de seguridad de protección

Estos son los atributos asociados a la funcionalidad de Seguridad integrada de un eje. Estos atributos están relacionados con el comportamiento de un Núcleo de Seguridad configurable dentro del variador que ejecuta funciones básicas de seguridad del variador utilizando entradas de seguridad y salidas de seguridad cableadas. Estas funciones no requieren los servicios de una conexión de red de CIP Safety. Esta funcionalidad de seguridad cubre las siguientes funciones de seguridad, tal como definen las normas IEC-61800-5-2, EN-954-1 y IEC-60204:
  • Reinicio seguro
  • Parada segura
  • Velocidad limitada segura
  • Monitorización de velocidad segura
  • Velocidad máxima segura
  • Monitorización de dirección segura
  • Monitorización de puerta segura
  • Monitorización de puerta segura
Los atributos Estado de protección y Fallo de protección se definen en el eje para monitorizar el comportamiento de la funcionalidad de seguridad de variador integrada. El término Protección se utiliza para estos atributos de estado a fin de diferenciar estos atributos de los atributos de estado de Seguridad asociados a la funcionalidad de Seguridad integrada proporcionada por una conexión de CIP Safety.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal