Atributos de señal de control de frecuencia

Este atributo es el atributo de señal asociado al método de Control de frecuencia del funcionamiento de un eje de control de movimiento.
Compensación de deslizamiento
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Requerido - F
Obtener
T
REAL
-
-
-
RPM
Indica la cantidad real de deslizamiento de la compensación de deslizamiento aplicada en ese momento.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal