Atributos de salida de variador
Estos son los atributos relacionados con la salida del inversor asociados a un eje de control de movimiento.
Frecuencia de salida
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - F Opcional - C | Obtener | T | REAL | - | - | - | Hercios |
El atributo Frecuencia de salida es la frecuencia de salida promedia aplicada al motor durante un tiempo. El valor de la frecuencia se expresa en ciclos eléctricos.
Corriente de salida
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D !LTM | Obtener | T | REAL | - | - | - | Amperios (RMS) |
El atributo Corriente de salida es la corriente de salida aplicada al motor.
Voltaje de salida
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D !LTM | Obtener | T | REAL | - | - | - | Voltios (RMS) |
El atributo Voltaje de salida es el voltaje de salida fase a fase aplicado al motor.
Potencia de salida
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - D | Obtener | T | REAL | - | - | - | Kilovatios |
El atributo Potencia de salida es la potencia de salida mecánica del motor. Este valor representa el producto del par o la fuerza del motor aplicado y la velocidad del motor. Si el eje está configurado para Control de frecuencia, la señal de Retroalimentación de velocidad se deriva de la señal de Referencia de velocidad.
Frecuencia PWM
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - D | Set | T | UINT | - | - | - | Hercios |
El atributo Frecuencia PWM establece la frecuencia portadora para la salida de Modulación de ancho de impulsos al motor. En el caso de que las frecuencias de PWM sean más altas, se requiere el variador a menor potencia debido a las pérdidas por conmutación. El tiempo de actualización del lazo de corriente está directamente vinculado con la frecuencia de PWM, por lo que el rendimiento del lazo suele aumentar con el aumento del índice de PWM.
Entregue su opinión