Tipos de convertidores

La función de conversor de un dispositivo CIP Motion cubre una amplia gama de tecnologías de conversión de alimentación, desde los conversores de CC/CA no regenerativos sencillos, conocidos como rectificadores de diodo, a los sofisticados conversores regenerativos de CC/CA que proporcionan control de lazo cerrado del voltaje del bus de CC, así como un retorno a la red del flujo de corriente activa y reactiva. Esto también incluye compatibilidad con los conversores de alimentación de CC/CC.
La siguiente tabla de atributos se emplea para identificar el tipo de función de conversor.
Tipo de conversor
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - BD
Obtener/GSV
USINT
-
-
-
Enumeración:
0 = CA/CC pasivo
1 = CA/CC activo
2 = CC/CC
3-127 = Reservado
128-255 = Específico del proveedor
El término "Conversor" se aplica a cualquier función del dispositivo que convierta la potencia de entrada de CA o CC en potencia de salida del bus de CC, de forma que las estructuras de potencia del inversor puedan usarla para hacer funcionar los motores.
"CA/CC pasivo" se refiere a la clase de dispositivos que convierten la potencia de entrada de CA en potencia de salida de CC mediante el uso de electrónica pasiva. Un rectificador de puente de diodos es un ejemplo de conversor de CC/CA pasivo. No tienen la capacidad de transferir la energía de vuelta al suministro de alimentación de CA.
"CA/CC activo" se refiere a la clase de dispositivos que transfieren potencia entre los origenes de CA y CC mediante electrónica activa. Por ejemplo, los conversores de CC/CA activos incluyen conversores regenerativos que regulan la transferencia de potencia bidireccional entre los origenes de CA y CC, así como conversores de armónicos bajos que regulan el flujo de potencia desde el origen de CA al bus de CC.
CC/CC representa la clase de dispositivos que convierten la potencia entre un origen de entrada de CC en armario (primaria) y uno o más buses de CC en máquina (secundarios) mediante electrónica activa, o simplemente distribuyen la potencia de entrada de CC en armario (primaria) a buses de CC en máquina (secundarios). Los conversores CC/CC con electrónica activa son capaces de transferir energía de un origen de entrada de CC en armario (primaria) a uno o más buses de CC en máquina (secundarios), cada uno con diferentes niveles de voltaje.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal