Atributos de control de potencia reactiva del conversor

Estos son los atributos de control de potencia reactiva del objeto Eje del dispositivo de movimiento para un conversor regenerativo.
Punto de ajuste de potencia reactiva
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Set
REAL
0
-Infinity symbol
Infinity symbol
% de valor nominal
El atributo Punto de ajuste de potencia reactiva establece la corriente de referencia empleada para regular de forma activa la Potencia reactiva de la línea de CA del conversor cuando se está en estado de Ejecución. Las unidades de los atributos se expresan como porcentaje de la Potencia de salida nominal del conversor (ID de atributo 724).
Un valor positivo indica kVAR de retardo, mientras que un valor negativo indica kVAR de avance.
Referencia de potencia reactiva
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Obtener
REAL
-
-
-
% de valor nominal
El atributo Referencia de potencia reactiva es la señal de referencia limitada nominal que entra a la función Control de potencia reactiva. Las unidades de los atributos se expresan como porcentaje de la Potencia de salida nominal del conversor (ID de atributo 724).
Potencia reactiva disponible
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Obtener
REAL
-
-
-
% de valor nominal
El atributo Potencia reactiva disponible representa la Potencia reactiva disponible basada en la capacidad nominal y la carga del conversor. Las unidades de los atributos se expresan como porcentaje de la Potencia de salida nominal del conversor (ID de atributo 724).
Límite de régimen de potencia reactiva
Uso
Acceso
T
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Opcional - G
Set
REAL
100
0
Infinity symbol
% nominal/segundo
El atributo Límite nominal de potencia reactiva establece el Límite nominal de potencia reactiva para la entrada Punto de ajuste de potencia reactiva de la línea de CA. La salida de la función Límite nominal de potencia reactiva es la señal de referencia de potencia reactiva de la línea de CA. Las unidades de los atributos se expresan como porcentaje de la Potencia de salida nominal del conversor (ID de atributo 724) por segundo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal