Atributos de salida del conversor
Estos son los atributos relacionados con la salida del conversor asociados a un Eje de control de movimiento.
Corriente de salida del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - BD | Obtener | T | REAL | - | - | - | Amperios |
El atributo Corriente de salida del conversor es la corriente de salida generada por el conversor de bus. Un valor positivo indica un flujo de corriente que sale del conversor, cuando este suministra alimentación de bus de CC a las cargas conectadas. Un valor negativo indica que entra flujo de corriente al conversor que absorbe potencia "regenerativa" de las cargas conectadas.
Potencia de salida del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - BD | Obtener | T | REAL | - | - | - | Kilovatios |
El atributo Potencia de salida del conversor es la potencia de salida generada por el conversor de bus. Este valor se basa en el producto de la corriente de salida del conversor y el voltaje del bus de CC. Un valor positivo indica un flujo de potencia que sale del conversor, cuando este suministra alimentación de bus de CC a las cargas conectadas. Un valor negativo indica que entra flujo de potencia al conversor, cuando este absorbe la alimentación "regenerativa" de las cargas conectadas.
Entregue su opinión