Atributos de monitorización de línea de CA del conversor
Estos son los atributos de monitorización de la línea de CA del conversor asociados a la entrada de la línea de CA de un conversor.
Frecuencia de línea de CA
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - G | Obtener | T | REAL | - | - | - | Hercios |
Los atributos de la frecuencia de la línea de CA representan la frecuencia de la línea de CA medida.
Corriente de línea de CA
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - G | Obtener | T | REAL | - | - | - | Amperios (RMS) |
El atributo Corriente de línea de CA representa la corriente RMS promedio de la línea de CA para las tres fases, según medición durante un ciclo de CA.
Voltaje de línea de CA
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - G | Obtener | T | REAL | - | - | - | Voltios (RMS) |
El atributo Voltaje de línea de CA representa el voltaje RMS promedio línea-línea de CA para las tres fases, según medición durante un ciclo de CA.
Voltaje de línea de CA - Nominal
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Obtener | REAL | - | - | - | Voltios (RMS) |
El atributo Voltaje nominal de línea de CA representa el voltaje RMS promedio línea-línea de CA filtrado, basado en una constante de tiempo. La constante de tiempo de filtro de paso de bajos viene fijada de fábrica o puede configurarse mediante la Constante de tiempo de voltaje de línea de CA opcional.
Constante de tiempo de voltaje de línea de CA
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Set | REAL | 360 | 0 | ![]() | Segundos |
El atributo Constante de tiempo de voltaje de línea de CA fija la constante de tiempo de filtro de paso de bajos aplicada al voltaje de línea de CA para determinar el valor del atributo Voltaje nominal de línea de CA.
Potencia activa de línea de CA
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Obtener | REAL | - | - | - | Kilovatios |
El atributo Potencia activa de línea de CA representa la potencia medida de la línea de CA activa. Un valor positivo indica potencia motriz, mientras que un valor negativo indica potencia regenerativa. Vea el diagrama a continuación.
Potencia reactiva de línea de CA
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Obtener | REAL | - | - | - | kVAR |
El atributo Potencia reactiva de línea de CA representa la potencia medida de la línea de CA reactiva. Un valor positivo indica que el conversor consume potencia de retardo, mientras que un valor negativo indica que el conversor consume potencia de avance. Vea el diagrama a continuación.
Potencia aparente de línea de CA
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Obtener | REAL | - | - | - | kVA |
El atributo Potencia aparente de línea de CA representa la potencia aparente de línea de CA medida que representa la magnitud de la suma vectorial de la potencia activa y reactiva. Este valor es estrictamente positivo.
El siguiente diagrama ilustra la definición del factor de potencia de avance y de retardo, la potencia activa y la potencia reactiva para los conversores regenerativos.

Potencia aparente, Sc, es la suma vectorial de la potencia activa y reactiva, y es siempre un valor positivo. Se indica en Voltios-Amperios. La potencia activa, Pc, es el componente real o activo de la potencia aparente suministrada a la carga, y puede ser positiva (motriz) o negativa (regeneración). La potencia reactiva, Qc, es el componente imaginario o reactivo de la potencia aparente suministrada a la línea de CA. Un valor positivo de la potencia reactiva indica que el conversor absorbe potencia reactiva de la línea (potencia reactiva de retardo). Un valor negativo de la potencia reactiva indica que el conversor suministra potencia reactiva a la línea de CA (potencia reactiva de avance).
Factor de potencia de la línea de CA
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Obtener | REAL | - | - | - |
El atributo Factor de potencia de la línea de CA representa el factor de potencia de entrada medido definido como la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. El valor oscila entre -1 y +1. Un valor positivo indica potencia motriz, mientras que un valor negativo indica potencia regenerativa.
Corriente de línea de CA 1
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Obtener | REAL | - | - | - | Amperios (RMS) |
El atributo Corriente de línea de CA 1 representa la corriente de la línea de CA en la fase L1 en el lado del conversor del filtro de la línea de CA medido a lo largo de un ciclo de CA.
Corriente de línea de CA 2
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Obtener | REAL | - | - | - | Amperios (RMS) |
El atributo Corriente de línea de CA 2 representa la corriente de la línea de CA en la fase L2 en el lado del conversor del filtro de la línea de CA medido a lo largo de un ciclo de CA.
Corriente de línea de CA 3
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Obtener | REAL | - | - | - | Amperios (RMS) |
El atributo Corriente de línea de CA 3 representa la corriente de la línea de CA en la fase L3 en el lado del conversor del filtro de la línea de CA medido a lo largo de un ciclo de CA.
Desequilibrio de corriente de línea de CA
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Obtener | REAL | - | - | - | % nominal (RMS) |
El atributo Desequilibrio de la corriente de línea de CA representa el desequilibrio de corriente de la línea de CA, que es la relación entre la corriente de secuencia negativa (en el sentido contrario a las agujas del reloj) y la corriente de secuencia positiva (en el sentido de las agujas del reloj). Cuando la línea de CA está en perfecto equilibrio y puesta en fase correctamente, la corriente de secuencia negativa es cero y la corriente de secuencia positiva es la magnitud completa del vector de corriente de la línea de CA en unidades RMS. El valor de Desequilibrio de la corriente de línea de CA puede aproximarse mediante la siguiente ecuación:

Donde:
I
avg
= (IL1
+IL2
+IL3
)/3I
L#(max)
= Max(IL1
,IL2
,IL3
)Corriente de tierra de línea de CA
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Obtener | REAL | - | - | - | Amperios |
El atributo Corriente de tierra de línea de CA representa la corriente de tierra típicamente medida como la suma instantánea de las corrientes de línea de CA de las tres fases.
Voltaje de línea de CA 1
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Obtener | REAL | - | - | - | Voltios (RMS) |
El atributo Voltaje de línea de CA 1 representa el voltaje línea-línea entre las fases L1 y L2 en el lado de la red de alimentación del filtro de la línea de CA.
Voltaje de línea de CA 2
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Obtener | REAL | - | - | - | Voltios (RMS) |
El atributo Voltaje de línea de CA 2 representa el voltaje línea-línea entre las fases L2 y L3 en el lado de la red de alimentación del filtro de la línea de CA.
Voltaje de línea de CA 3
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Obtener | REAL | - | - | - | Voltios (RMS) |
El atributo Voltaje de línea de CA 3 representa el voltaje línea-línea entre las fases L3 y L1 en el lado de la red de alimentación del filtro de la línea de CA.
Desequilibrio de voltaje de línea de CA
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Obtener | REAL | - | - | - | % de Voltios (RMS) |
El atributo Desequilibrio de voltaje de línea CA representa el desequilibrio de voltaje de línea CA estimado. El desequilibrio del voltaje viene definido por la relación entre el voltaje de secuencia negativa (en el sentido contrario a las agujas del reloj) y el voltaje de secuencia positiva (en el sentido de las agujas del reloj). Cuando la línea de CA presenta un equilibrio perfecto y está puesta en fase adecuadamente, el voltaje de secuencia negativa es cero y el voltaje de secuencia positiva es la magnitud completa del vector de voltaje de la línea de CA (línea a línea) en unidades RMS. El valor de Desequilibrio de voltaje de línea de CA puede aproximarse mediante la siguiente ecuación:

Donde:
V
LL
(avg)
= (VL1
+VL2
+VL3
)/3V
LL(max)
= Max(VL1
,VL2
,VL3
)Error de sincronización de línea de CA
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Obtener | REAL | - | - | - | Grados |
El atributo Error de sincronización de línea de CA representa el error de fase asociado con la función de sincronización de línea del conversor regenerativo.
Reducción de régimen del filtro de línea de CA
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Obtener | REAL | - | - | - | % nominal del conversor |
El atributo Reducción de régimen del filtro de línea de CA indica el porcentaje de reducción de régimen aplicado a la potencia del conversor cuando el filtro de la línea de CA funciona por encima de su capacidad térmica nominal y el Origen de referencia de voltaje de bus está establecido en Manual. La reducción de régimen no se aplicará cuando el Origen de referencia de voltaje de bus esté establecido en Automático. Cuando el valor de Reducción de régimen del filtro de línea de CA se aplica en un estado de sobrecarga del filtro de la línea de CA, tiene un impacto directo en los valores de los atributos Potencia reactiva disponible, Potencia de salida nominal del conversor, Potencia de entrada nominal del conversor y Capacidad del conversor.
El valor Reducción de régimen del filtro de línea de CA se calcula en función de la diferencia de voltajes promediada en el tiempo entre el voltaje del bus de CC y la referencia de voltaje de bus óptima determinada por el conversor, basada en el voltaje de entrada de la línea de CA y los límites térmicos del filtro de la línea de CA. Por ejemplo, un valor del 70 % indica que el conversor solo puede operar al 70 % de la potencia continua nominal cuando el filtro de la línea de CA ha alcanzado su capacidad térmica nominal. Si la potencia del conversor rebasa la reducción de régimen del 70 %, la función de protección de sobrecarga térmica del conversor se activa, dando lugar a la Acción de sobrecarga del conversor configurada o a una excepción de FL o UL de sobrecarga térmica del conversor.
Valor nominal del conversor se define como el valor del atributo Potencia de entrada nominal del conversor.
Entregue su opinión