Atributos de configuración de control de corriente del conversor
Estos son los atributos de configuración de control de corriente para el conversor regenerativo.
Ancho de banda de lazo de corriente del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Establecer/SSV | REAL | 0 Eq 24 | 0 | ![]() | Unidades de ancho de banda de lazo |
El atributo Ancho de banda del lazo de corriente del conversor es el valor de Ganancia proporcional del lazo de corriente de la línea de CA que multiplica las señales Error de corriente de la línea de CA activa y reactiva. Este valor determina directamente el ancho de banda de los lazos de corriente de la línea de CA activa y reactiva.
Ancho de banda de integrador de corriente del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Establecer/SSV | REAL | 0 24 | 0 | ![]() | Unidades de ancho de banda de lazo |
El atributo Ancho de banda del integrador de corriente del conversor es el valor de la Ganancia integral del lazo de corriente de la línea de CA que, junto con Kcp, multiplica las señales Error de corriente de la línea de CA activa y reactiva antes de aplicarlas a los acumuladores de errores del integrador de corriente activa y reactiva de la línea de CA. Este valor representa el ancho de banda del integrador de velocidad a partir del cual el integrador no es efectivo. Un valor de 0 para este atributo deshabilita los integradores.
Límite del vector de corriente del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Establecer/SSV | REAL | 100 Eq 29 | 0 | 10 3 | % de valor nominal |
El atributo Límite de vector de corriente del conversor establece el valor que se aplica al limitador del vector actual de corriente del conversor para proporcionar un límite configurable a la magnitud de las señales de referencia de corriente activa y reactiva del conversor.
Método de ajuste de lazo de corriente del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Establecer/SSV | USINT | 0 | - | - | Enumeración: 0 = Directo 1 = Calculado 2 - 255 = Reservados |
Use el atributo Método de ajuste de lazo de corriente del conversor para configurar la capacidad de respuesta de los lazos de corriente activos y reactivos.
Con el método directo, la respuesta del lazo de corriente se determina directamente por el valor de Ancho de banda del integrador de corriente del conversor que se asigna a la ganancia integral, Kci, del lazo de corriente del conversor. Cuando está configurado para el método de ajuste Directo, el valor del atributo Amortiguación de lazo de corriente del conversor no tiene ningún efecto sobre los lazos de control de corriente.
Con el método Calculado, la respuesta del lazo queda determinada por el valor de Amortiguación de lazo de corriente del conversor. El conversor usa este valor para calcular la ganancia integral del lazo de corriente interna apropiada, Kci, basada en el Ancho de banda del lazo de corriente del conversor y las características de carga conocidas de la línea de CA. Cuando está configurado para el método de ajuste Calculado, el valor del atributo Ancho de banda del integrador del lazo de corriente del conversor no tiene ningún efecto sobre los lazos de control de corriente.
Amortiguación de lazo de corriente del conversor
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Establecer/SSV | REAL | 1 | 0,5 | 2,0 |
El atributo Amortiguación de lazo de corriente de conversor es el factor de amortiguación que, junto con el valor de Ancho de banda del lazo de corriente del conversor, determina la capacidad de respuesta de los lazos de corriente de la línea de CA activa y reactiva. Este atributo puede usarse como alternativa para establecer directamente el valor de la ganancia de Kci para los lazos de corriente. Un factor de amortiguación de 1 deriva en un lazo de corriente amortiguado de manera crítica.
Keff
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Set | REAL | % |
El atributo Keff es el valor de la Ganancia de prealimentación de potencia de corriente de la línea de CA que multiplica la señal de Potencia de salida del inversor para formar una señal de prealimentación que se aplica al lazo de control de corriente del lado de la línea del convertidor regenerativo. Un valor de Prealimentación de potencia del convertidor del 100% aplica la señal de Potencia de salida completa del inversor al lazo de control de corriente del convertidor. Un valor de 0 deshabilita la función Prealimentación de potencia del convertidor.
Este atributo solo se aplica a dispositivos variadores integrados que incluyan un convertidor regenerativo y uno o más inversores.
Entregue su opinión