Atributos de configuración de control de voltaje del bus del conversor
Estos son los atributos de configuración de control de voltaje del bus asociados a un conversor regenerativo.
Modo de control de caída de voltaje del bus
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
Opcional - G Solo control de voltaje | Establecer/SSV | USINT | 0 | - | - | Enumeración 0 = Modo lineal 1 = Modo no lineal |
Cuando se selecciona Control de caída como el Origen de referencia de voltaje del bus, este atributo Modo de control de caída de voltaje del bus establece la relación entre la Referencia de voltaje del bus y la Referencia de corriente activa para la función Control de caída de voltaje del bus. En general, la función de Control de caída de voltaje del bus disminuye la referencia de voltaje del bus a medida que aumenta la referencia de la corriente activa.
El funcionamiento del Modo lineal aplica una relación lineal entre la referencia de voltaje del bus y la referencia de corriente activa.
La operación del Modo no lineal aplica una relación no lineal entre la referencia de voltaje del bus y la referencia de corriente activa para optimizar aún más el reparto de la carga.
Ganancia de caída de voltaje del bus a plena carga
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
Opcional - G Solo control de voltaje | Establecer/SSV | REAL | 5 | 0 | ![]() | Porcentaje de voltaje de bus mínimo |
La ganancia de caída de voltaje del bus a plena carga establece la ganancia de caída a plena carga para la función de control de caída de voltaje del bus. Esta ganancia se utiliza cuando el valor absoluto de la corriente de salida activa es mayor que el valor especificado en el atributo Corriente de transición de caída de voltaje del bus. Las unidades para este valor de ganancia se definen como el aumento porcentual en la Referencia de voltaje del bus sobre el rango de corriente de salida positiva (carga cero a completa
Ganancia de caída de voltaje del bus sin carga
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
Opcional - G Solo control de voltaje | Establecer/SSV | REAL | 1 | 0 | 100 | Porcentaje de voltaje de bus mínimo |
Ganancia de caída de voltaje del bus sin carga establece la ganancia de caída sin carga para la función Control de caída de voltaje del bus. Esta ganancia se utiliza cuando el valor absoluto de la corriente activa es menor que el valor especificado en el atributo Corriente de transición de caída de voltaje del bus. Las unidades para este valor de ganancia se definen como el aumento porcentual en la Referencia de voltaje del bus sobre el rango de corriente de salida positiva (carga cero
Voltaje de caída de bus de voltaje de bus mínimo
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
Opcional - G Solo control de voltaje | Establecer/SSV | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Voltios |
Voltaje de caída de bus de voltaje de bus mínimo establece el voltaje mínimo del bus que, cuando está operativo, sirve como voltaje de referencia utilizado por la función de control de caída de voltaje del bus cuando se trabaja a la corriente nominal completa. A medida que la referencia de corriente activa disminuye, la función Control de caída de voltaje del bus aumenta la referencia de voltaje del bus de acuerdo con los atributos Ganancia de caída de voltaje de bus configurados.
Este atributo se puede utilizar para mejorar el reparto de corriente entre conversores regenerativos que tienen voltajes de entrada desiguales. En el caso de que los convertidores utilicen voltajes de línea de CA iguales, este atributo puede mejorar el reparto de corriente cuando haya diferencias entre los transformadores y el cableado.
Para que este atributo sea operativo, su valor debe ser superior al nivel mínimo de referencia de voltaje de bus establecido por la función Origen automático de referencia de voltaje del bus. La función Control de caída de voltaje del bus aplica el mayor de estos dos niveles de voltaje a la Referencia de voltaje del bus cuando el conversor suministra la corriente nominal completa al bus de CC.
Corriente de transición de caída de voltaje del bus
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
Opcional - G Solo control de voltaje | Establecer/SSV | REAL | 50 | 0 | ![]() | % nominal del conversor |
Corriente de transición de caída de voltaje del bus establece el nivel de corriente de transición utilizado por la función Control de caída de voltaje del bus para definir el punto de transición en el que la ganancia de caída cambia del atributo Sin carga de la caída de la ganancia de voltaje del bus al ajuste del atributo Carga completa de la ganancia de caída de voltaje del bus.
Punto de ajuste de voltaje de bus
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
Requerido - G Opcional - N Solo control de voltaje - G | Establecer/SSV | T | REAL | 1000 Eq 27 | 0 | ![]() | Voltios |
El atributo Punto de ajuste del voltaje del bus establece el voltaje de referencia utilizado para regular de forma activa el voltaje del bus de CC del conversor en el estado de Ejecución y cuando Origen de referencia de voltaje del bus se establece a Manual.
Origen de referencia de voltaje de bus
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
Opcional - G Solo control de voltaje | Establecer/SSV | USINT | 0 | - | - | Enumeración 0 = Automático 1 = Manual 2-127 = Reservado 128 = Control de caída (O) 129 = Control de bus de potencia reactiva (O) 130 = Control de bus dinámico (DBC) (O) 131-255 = (Específico del proveedor) |
El atributo Origen de referencia de voltaje del bus selecciona entre el origen automático y manual de la referencia de voltaje del bus. El convertidor puede admitir opcionalmente otras selecciones de origen para la Referencia de voltaje del bus que estén personalizadas para aplicaciones específicas.
La selección Automática (predeterminada) permite al convertidor optimizar la Referencia de voltaje del bus para lograr el mejor rendimiento del convertidor. En este caso, la referencia de voltaje del bus se ajusta automáticamente según el voltaje de la línea de CA, por ejemplo, el 102 % del voltaje de la línea de CA.
Con la selección Manual, el convertidor usa el valor del Punto de ajuste del voltaje del bus configurado por el usuario para la señal de Referencia de voltaje del bus.
Ancho de banda del lazo de voltaje de bus
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
Requerido - G Solo control de voltaje | Establecer/SSV | REAL | 0 Eq 24 | 0 | ![]() | Unidades de ancho de banda de lazo |
El atributo Ancho de banda del lazo de voltaje de bus determina la ganancia proporcional, Kbp, del lazo de voltaje del bus que multiplica la señal Error de voltaje del bus. Este valor representa el ancho de banda de ganancia de unidad del lazo de voltaje del bus.
Ancho de banda de integrador del voltaje de bus
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
Requerido - G Solo control de voltaje | Establecer/SSV | REAL | 0 Eq 24 | 0 | ![]() | Unidades de ancho de banda de lazo |
El atributo Ancho de banda de integrador del voltaje de bus determina la ganancia integral, Kbi, del lazo de voltaje del bus que, junto con Kbp, multiplica la señal Error de voltaje de bus integrada. Este valor representa el ancho de banda del integrador de voltaje del bus a partir del cual el integrador no es efectivo. Un valor de 0 para este atributo deshabilita el integrador.
Límite de régimen de voltaje de bus
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
Opcional - G Solo control de voltaje | Establecer/SSV | REAL | 10 6 Eq 28 | 0 | ![]() | Voltios/segundo |
El atributo Límite nominal de voltaje del bus establece el límite de régimen del bus de CC para el Punto de ajuste del voltaje del bus de CC que se transforma en la señal de referencia del voltaje del bus cuando Origen de referencia de voltaje de bus está establecido en Manual.
Tolerancia de error de voltaje de bus
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
Opcional - B Solo control de voltaje - G | Establecer/SSV | REAL | 0 Eq 30 | 0 | ![]() | Voltios |
El atributo Tolerancia de error de voltaje de bus determina el valor máximo absoluto de Error de voltaje de bus que se puede tolerar sin causar una excepción de Error de voltaje de bus excesivo.
Tiempo de tolerancia de error de voltaje de bus
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
Opcional - B Solo control de voltaje - G | Establecer/SSV | REAL | 0,01 | 0 | ![]() | Segundo |
El atributo Tiempo de tolerancia de error de voltaje de bus determina la cantidad máxima de tiempo en que se puede superar la Tolerancia de error de voltaje de bus sin generar una excepción.
Configuración del observador de bus
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
Opcional - G Solo control de voltaje | Establecer/SSV | USINT | 0 | - | - | Enumeración 0 = Deshabilitado (R) 1 = Solo observador de bus (O) 2 = Observador de bus con estimación de voltaje (O) 3 = Solo estimación de voltaje (O) 4 - 255 = Reservados |
El valor enumerado del atributo Configuración del observador de bus configura el funcionamiento del observador de bus. El observador de bus mide dinámicamente la corriente activa que se aplica al bus de CC con el fin de compensar la impedancia del bus. La selección de Estimación de voltaje configura al observador para estimar el voltaje de forma dinámica, basándose en un modelo interno del bus de CC. Al seleccionar Estimación de voltaje, esta señal se aplica al lazo de voltaje para disponer de un mejor rendimiento del lazo de control. La Estimación de voltaje se puede utilizar en combinación con el observador de bus seleccionando Observador de bus con estimación del voltaje.
Ancho de banda del observador de bus
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
Opcional - G Solo control de voltaje | Establecer/SSV | REAL | Eq 26 | 0 | ![]() | Unidades de ancho de banda de lazo |
El atributo Ancho de banda del observador de bus determina la ganancia proporcional, Kbop, del Observador de bus. Este valor representa el ancho de banda de ganancia de unidad del Observador de bus.
Ancho de banda de integrador del observador de bus
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
Opcional - G Solo control de voltaje | Establecer/SSV | REAL | 0 | 0 | ![]() | Unidades de ancho de banda de lazo |
El valor del atributo Ancho de banda de integrador del observador de bus determina la ganancia integral del observador de bus, Kboi, que, junto con Kbop, se multiplica por la señal de error integrada en el observador. Este valor representa el ancho de banda del integrador a partir del cual el integrador no es efectivo. Un valor de 0 para este atributo deshabilita el integrador.

Cuando se configura para el Modo no lineal, los segmentos lineales por piezas k1 y k2 mostrados en la Figura 3-20 que definen la relación entre la Referencia de voltaje del bus, Vdc_ref, y la Referencia de corriente activa, Iq, son suavizados en una curva no lineal. El atributo Sin carga de la caída de la ganancia de voltaje del bus sigue tendiendo a dictar la pendiente de la curva para niveles de corriente más bajos, mientras que la Carga máxima de la ganancia de caída de voltaje del bus que establece el segmento k2 tiende a dictar la pendiente de la curva para niveles de corriente más altos. El nivel de corriente de transición entre los segmentos k1 y k2 sigue siendo determinado a través del atributo Corriente de transición de caída de voltaje del bus.
Entregue su opinión