Atributos de fallo de configuración
Estos son los atributos de fallo de configuración asociados a un eje de control de movimiento.
Código de error de atributo
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - Todos | Obtener/GSV | T | INT | - | - | - | Consulte Códigos de error CIP |
Volumen 1 de CIP, Código de estado general devuelto por el servicio de lista establecida de errores al módulo.
ID de error de atributo
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - Todos | Obtener/GSV | T | INT | - | - | - |
ID de atributo asociado a un Código de error de atributo distinto a cero.
Entregue su opinión