Atributos de configuración del modo Prueba de eje

Estos son los atributos relacionados con la configuración asociados a un eje de control de movimiento.
Configuración del modo de prueba de eje
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Requerido
Establecido/GSV
USINT
-
-
-
Enumeración:
0 = Lazo invertido de controlador
1-255 = Reservado
El atributo Configuración del modo de prueba de eje permite seleccionar el modelo de modo de prueba deseado que determina cómo se realiza la simulación del eje. Actualmente, solo se admite el modelo de lazo invertido del controlador.
Habilitación del modo de prueba de eje
Uso
Acceso
Tipo de datos
Predeterminado
Mín.
Máx.
Semántica de los valores
Requerido
Establecido/GSV
USINT
-
-
-
Enumeración:
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
2 - 255 = Reservados
El atributo Habilitación del modo de prueba de eje permite habilitar o inhabilitar el Modo de prueba de eje en un determinado eje.
Lista de actualización de lectura cíclica
Modo de prueba de eje
Los ejes con el atributo Modo de prueba establecido como Habilitado y que están configurados para el bucle de retorno del controlador simulan los atributos de los datos de seguridad de eje A y B.
Nombre de atributo
Compatibilidad con el modo de prueba de eje
(Configuración del modo de prueba)
Datos de seguridad A
Bucle de retorno del controlador: v36
Datos de seguridad B
Bucle de retorno del controlador: v36
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal