Escenarios de recuperación APR
Las siguientes tablas presenta información detallada sobre los casos en los que la función APR recupera la posición absoluta. Considere estos supuestos. En cada uno de estos casos, la función APR restaura la posición absoluta y mantiene el estado del bit de Vuelta a posición inicial del eje, lo que indica que la posición absoluta del eje está referenciada con la máquina.
- Todos los ejes relevantes son ejes CIP.
- Sí, se ha recuperado la referencia de la máquina (para los ejes que han vuelto a la posición inicial).
- No, no se ha recuperado la referencia de la máquina (para los ejes que han vuelto a la posición inicial).EscenarioEventoReferencia de la máquina retenidaControladorBatería(1)SíCiclo de desconexión y reconexión del controlador con bateríaSíExtracción/inserción del controlador alimentado (Removal/Insertion Under Power - RIUP) con batería(1)SíActualización de firmware del controladorSíActualización del controlador desde una tarjeta Secure DigitalSíIntercambiar dos controladores con los mismos números de catálogo (tarjeta Secure Digital también intercambiada).Solo es posible restaurar la APR desde una tarjeta Secure Digital si el segundo controlador tenía una aplicación previamente referenciada.Sí
- Los ejes están en la posición original.
- El proyecto se guarda en una tarjeta Secure Digital.
- Los ejes se mueven y se hace referencia de nuevo.
- El sistema se restaura desde la tarjeta Secure Digital.
La posición absoluta del sistema se restaura a las posiciones vueltas a referenciar y el bit de Posición original permanece establecido.SíLa posición absoluta del sistema en cada máquina se restaura correctamente en su posición respectiva y el bit de Posición original permanece establecido.SíCambio de controlador (tarjeta SD no cambiada)No(2)Cambio de controlador sin una tarjeta Secure Digital.NoActualización de CompactFlash del controladorSíCambio de controlador (misma tarjeta CF)SíCambio de controladorNoCambio de controlador sin tarjeta CompactFlashNoCiclo de apagado y encendido del controlador sin batería(1)No(3)Extracción/inserción del controlador alimentado ( Removal/Insertion Under Power - RIUP) sin batería(1)NoSe sacan los controladores de dos sistemas con batería o módulo de almacenamiento de energía y se cambian. No hay tarjetas CompactFlash o Secure Digital en ningún controlador.No- El controlador sigue alimentado.
- Ciclo de desconexión y reconexión de los variadores.
- Cambiar dispositivo de retroalimentación pero no el motor.
NoLos ejes están en la posición original.Se pierde la posición absoluta del sistema, se deben volver a colocar los ejes en la posición original y se borra el bit de Posición original.No(3)Ciclo de desconexión y reconexión del controlador o extracción e inserción con alimentación sin batería o módulo de almacenamiento de energía.NoEl controlador y los variadores siguen alimentados.Fallo de retroalimentación de hardware en un eje.NoControlador alimentado por bateríaEl programa de usuario se está ejecutando con un eje que no está vuelto a posición inicial.NoEl controlador y los variadores siguen alimentadosSe desconecta y reconecta el cable Ethernet.SíSe desconecta y reconecta el mismo cable de retroalimentación o de motor en un eje.SíSe inhibe o desinhibe un eje o variador.SíControlador alimentado por bateríaSe guarda en una tarjeta Secure Digital(2)con un eje en posición inicial e iniciar la restauración.SíControlador RIUP.SíControlador de encendido de ciclo.SíControlador de encendido de ciclo que está configurado para restaurar el programa de usuario desde una tarjeta Secure Digital durante el encendido.SíLa memoria RAM esta dañada y el programa de usuario se restaura desde la tarjeta Secure Digital.Se debe volver a hacer referencia a la máquina porque la memoria RAM está dañada. No hay forma de recuperar las posiciones de referencia de la máquina desde una tarjeta de memoria después de que la memoria de la máquina se daña.No(3)El programa de usuario se está ejecutando con un eje en posición inicial y se restaura manualmente el programa de usuario desde una tarjeta Secure Digital.Si restablece la referencia de la máquina con MAH o MRP después de guardar el programa del usuario en una tarjeta de memoria, no se perderán los cambios de MAH y MRP. La APR no se restaurará según la referencia guardada en la tarjeta de memoria. La APR se restaura según la referencia almacenada en la RAM.SíControlador alimentado por batería: Se restaura poniendo la tarjeta Secure Digital en otro controlador.Si el otro controlador tiene la misma ID de eje y constantes de escala que la tarjeta Secure Digital y tiene ejes en la posición original, la APR no se restaura a la referencia almacenada en la tarjeta. La APR se restaura según la referencia almacenada en la RAM.El atributo ID de eje se genera automáticamente al crear un eje en la aplicación Logix Designer.Consulte la descripción del atributo ID de eje en Movimiento integrado en el manual de referencia de la red EtherNet/IP, publicación MOTION-RM003, para obtener más información.SíCambio de controladorSe cambia la tarjeta Secure Digital del primer controlador al segundo teniendo en cuenta las siguientes condiciones previas:- Se vacía el segundo controlador. No hay ningún programa de usuario en el segundo controlador.
- El programa de usuario se ha guardado en una tarjeta Secure Digital con los ejes de CIP Motion en la posición inicial.
NoSe cambia la tarjeta Secure Digital del primer controlador al segundo teniendo en cuenta las siguientes condiciones previas:- El segundo controlador tiene el mismo programa de usuario que el controlador que se va a cambiar.
- El segundo controlador tiene los ejes en la posición inicial.
SíEl mismo controladorVuelve a cargar el mismo programa de usuario desde una tarjeta Secure Digital. Este escenario asume que el eje está en posición inicial en la RAM antes de la recarga.SíSe actualiza el firmware del controlador desde una tarjeta Secure Digital.SíEl controlador sigue alimentado o ha realizado un ciclo de apagado y encendido con la batería del ciclo de apagado y encendido de los variadoresSe cambia el variador con el mismo número de catálogo u otro diferente.SíSe cambia el motor, pero no el dispositivo de retroalimentación.SíSe descarga el mismo programa sin cambios de hardwareSe cambia el nombre del eje.SíDescargue el mismoStudio 5000 Logix Designeren el controlador.SíSe guarda como con un nombre de archivo diferente.SíSe exporta parcialmente y, a continuación, se importa un eje.SíSe ha añadido la aplicación lógica.SíDescargue el proyectoStudio 5000 Logix Designerde un eje existente.SíSe añade un eje.No para el eje nuevoSe copia o se corta y pega o se arrastra y, a continuación, suelta el eje en el mismo proyecto o en otro proyecto.No con el eje nuevo o pegadoSe exporta y, a continuación, se importa en el mismo proyecto u otro.Se guarda el proyecto como un archivo ACD para recuperar la posición absoluta.NoHay cambios en los atributos de escala del eje.NoRetroalimentación de posiciónEl dispositivo de retroalimentación de posición se ha desconectado o se ha vuelto a conectar.SíDispositivo de retroalimentaciónEl dispositivo de retroalimentación de posición se ha desconectado o se ha vuelto a conectar.SíEl dispositivo de retroalimentación ha cambiado.No(3)El dispositivo de retroalimentación de posición se ha cambiado.No(3)Falló el dispositivo de retroalimentación de posición.No(3)La polaridad de retroalimentación de posición ha cambiado.No(3)El modo de Retroalimentación ha cambiado.No(3)RestaurarSe restaura desde la tarjeta Secure Digital. (Solo es posible restaurar la APR desde una tarjeta Secure Digital si el controlador tenía una aplicación previamente referenciada).SíInhibir o desinhibirSe inhibe o desinhibe un eje.SíSe inhibe o desinhibe un módulo de E/S (I/O).SíProyectoStudio 5000 Logix DesignerSe importa o exporta la descarga del proyecto.SíSe descarga la descarga de proyecto de un eje nuevo o copiado.No(4)VariadorEl variador realizó un ciclo de apagado y encendido con retroalimentación incremental.NoEl firmware del variador se ha actualizado con retroalimentación incremental.NoCambio del variadorSíCiclo de apagado y encendido en el variadorSíSe realiza un ciclo de apagado y encendido en el variador con retroalimentación absoluta.SíSe cambia el motor si el motor no contiene un dispositivo de retroalimentación.SíEl firmware del variador se actualizó con retroalimentación absoluta.SíEl variador se desconectó o se ha vuelto a conectar.SíEl variador estaba inhibido o desinhibido.SíSe cambió el variador con la misma retroalimentación.SíEscalaLa firma de escala ha cambiado.La firma de escala ha cambiado. Este cambio incluye cambios en los atributos Transmisión, Actuador lineal, Resolución de movimiento y Unidad de movimiento.No(3)(1)El término batería de esta tabla presupone el controlador ControlLogix 5560 o GuardLogix 5560 con batería o el controlador ControlLogix 5570 y un Módulo de almacenamiento de energía 1756-ESMxxx. Los controladores ControlLogix 5580, GuardLogix 5580, CompactLogix™ 5380 y Compact GuardLogix 5380 cuentan con módulos de almacenamiento de energía incorporados.(2)El controlador no puede generar el fallo porque los datos no se pueden conservar.(3)Si se produce cualquiera de estas condiciones, el bit de Eje en posición original, si está establecido, se borra, lo que indica que la posición del eje ya no está referenciada a la máquina. Se genera un fallo de APR para marcar la condición de que el bit de Eje en posición original se haya borrado y que se haya perdido la posición absoluta de referencia de la máquina. Este fallo se puede recuperar y borrar mediante cualquier instrucción Restablecimiento de fallo o Restablecimiento de apagado.(4)No se retiene para el eje nuevo o copiado.
Entregue su opinión