Generación de fallo de APR

Se pueden producir fallos APR:
  • Durante la configuración inicial del eje.
  • Durante el funcionamiento
  • Cuando el sistema no puede recuperar la posición absoluta tras un ciclo de desconexión y reconexión, restablecimiento o reconexión.
Los fallos APR se detectan durante estas situaciones en línea.
  • Configuración inicial (descarga)
  • Reconexión del eje del variador
  • Cambio en cualquier de los atributos del eje que afecte a la posición absoluta de la máquina.
Cuando se produce un fallo de APR, la posición real del eje se establece a la posición de referencia de retroalimentación del eje. Estos valores se leen desde el codificador absoluto. Se borra el bit de estado vuelto a posición inicial del eje.
Una descarga, una restauración desde una tarjeta CompactFlash, una restauración desde una tarjeta Secure Digital o una actualización de firmware
ControlFLASH
después de uno de estos eventos provoca un fallo de APR.
  • Configuración de eje
  • Cambios de atributo
    • Los cambios fuera de línea de los atributos o configuración del eje no provocan un fallo de APR hasta que se produce la descarga.
    • Los cambios en línea de determinados atributos pueden provocar un fallo de APR inmediatamente. Cambiar el dispositivo de retroalimentación del eje o la polaridad de retroalimentación sin descargar el proyecto también provocará inmediatamente un fallo de APR.
  • Cambio o funcionamiento defectuoso del hardware del eje
    • Habilitación de ciertas funciones de ejes (por ejemplo, retroalimentación de posición extendida) mediante la actualización del firmware del variador.
  • Insuficiencia de recursos del hardware del eje
    • Las insuficiencias de recursos del hardware solo se detectan durante la descarga o la actualización de firmware
      ControlFLASH
      y provocarán un fallo de APR.
Durante la configuración del eje se realizan las siguientes comprobaciones:
  1. ¿Hay un eje?
  2. ¿La firma de escala coincide con la firma de escala guardada?
  3. ¿La firma de retroalimentación coincide con la firma de retroalimentación guardada?
La posición absoluta se restaura tras pasar estas tres comprobaciones.
Durante el funcionamiento el sistema monitoriza las siguientes condiciones:
  1. ¿Se ha borrado el bit de estado de integridad de retroalimentación?
  2. ¿SSV ha cambiado los valores de atributo que dependen de la firma de escala?
Los cambios en los siguients atributos no afectan a la firma de escala o provocan la pérdida de la referencia absoluta de la máquina y, por lo tanto, no generan un fallo de APR.
  • Constante de conversión
  • Desbobinado de posición
  • Modo de recorrido
Es necesario tener cuidado al cambiar estos valores de forma que los valores nuevos estén relacionados con la unidad de posición del producto y la mecánica del sistema. El cambio de valores se suele hacer como parte de un cambio de receta de producto.
Si el bit de estado Vuelto a posición incial del eje está borrado, lo que indica que la posición de la máquina no está referenciada, la función APR se omite y no se restaura la posición absoluta.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal