Condiciones de fallo de APR

Los fallos de recuperación de posición absoluta (APR) se producen durante estos eventos y cuando se da una de las condiciones definidas.
Para que se produzca un fallo de APR, el eje debe estar en el estado vuelto a posición inicial. El bit de Estado vuelto a posición inicial de eje debe establecerse.
Cambios de atributo
Se ha cambiado el atributo Resolución de movimiento o Polaridad de retroalimentación del eje y se ha descargado al controlador. Esta situación también puede ocurrir durante la ejecución de un SSV.
Cambios de retroalimentación del eje
Se ha sustituido el dispositivo de retroalimentación. Esta sustitución crea una discrepancia con el Número de serie de retroalimentación del eje.
El Modo de retroalimentación del eje ha cambiado. Por ejemplo, el eje con retroalimentación ha cambiado a eje sin retroalimentación o viceversa y se ha descargado al controlador.
  • Se ha descargado un programa de usuario.
  • Se restaura un programa de usuario y etiquetas desde la tarjeta CompactFlash.
    • Restauración manual
    • Restauración de encendido, cuando está configurada
  • El firmware se actualiza usando
    ControlFLASH
    .
  • Debe cambiarse un SSV:
    • Polaridad de retroalimentación
    • Uno de los atributos que provoca un cambio en el atributo Resolución de movimiento.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal