Pérdida de posición absoluta sin fallos APR
La Recuperación de posición absoluta no se guarda después de:
- Exportar un proyecto, que se guarda como un L5K o L5X, e importarlo (descargarlo).
- Un fallo mayor irrecuperable (MNRF).
- Una pérdida de alimentación.
- En un controlador Control Logix 5570 sin un ESMCONSEJO: El APR puede restaurarse potencialmente desde una Tarjeta Secure Digital en un controladorControlLogix5570 (si no está presente un 1756-ESM).
- Una descarga de un eje que no tiene su bit de posición inicial establecido.
- Ciclo de conexión y desconexión de un codificador incremental.
Entregue su opinión