Cadena en DINT (STOD)

Esta información corresponde a los controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
La instrucción Cadena a DINT (String to DINT, STOD) convierte la representación ASCII de un entero a un valor entero o REAL.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
STOD_LD_avail_v31
Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Texto estructurado
STOD(Source,Dest);
Operandos
Existen reglas de conversión de datos para utilizar tipos de datos mixtos en una instrucción. Consulte
Conversión de datos
.
Diagrama de escalera y texto estructurado
Operando
Tipo
Formato
Descripción
Notas
Source
Tipo de cadena
Etiqueta
La etiqueta que contiene el valor ASCII
Los tipos de datos de cadena son:
  • Tipo de datos STRING predeterminado
  • Cualquier tipo de cadena nuevo que usted cree
Destination
SINT
INT
DINT
Etiqueta
La etiqueta en la que se almacena el valor entero.
Si el valor Source es un número de punto flotante, la instrucción convierte solo la parte no fraccionaria del número (independientemente del tipo de datos de destino).
Consulte
Sintaxis de texto estructurado
para obtener más información sobre la sintaxis de expresiones.
Descripción
La instrucción STOD convierte el Source en un entero y coloca el resultado en Destination.
  • La instrucción convierte números negativos y positivos.
  • Si la cadena Source contiene caracteres no numéricos, STOD convierte el primer conjunto de números que esté contiguos:
La instrucción ignora cualquier control inicial o cualquier carácter no numérico, excepto el signo menos que está delante del número.
Si la cadena contiene muchos grupos de números separados por un delimitador (p. ej. /) la instrucción convierte solo el primer grupo de números.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
Solo en Diagramas de escalera. Consulte
Marcas de estado matemático
.
Fallos mayores/menores
Tipo
Código
Causa
Método de recuperación
4
51
El valor LEN de la etiqueta de cadena es mayor que el tamaño de DATA de la etiqueta de cadena.
Comprueba que ninguna instrucción esté escribiendo en el miembro LEN de la etiqueta de cadena.
En el valor LEN, introduzca el número de caracteres que contiene la cadena.
4
53
El número de salida sobrepasa los límites del tipo de datos de destino.
  • Reducir el tamaño del valor ASCII o
  • Usar un tipo de datos mayor para el destino
Consulte
Atributos comunes
para obtener información sobre fallos relacionados con los operandos.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición
Acción realizada
Pre-escaneado
N/A
La condición de entrada de renglón es falsa
N/A
La condición de entrada de renglón es verdadera
La instrucción se ejecuta.
Destination se ha borrado
La instrucción convierte el origen.
Post-escaneado
N/A
Texto estructurado
Condición
Action
Pre-escaneado
Consultar Pre-escaneado en la tabla Diagrama de escalera anterior
Ejecución normal
Consultar La condición de entrada de reglón es verdadera en la tabla Diagrama de escalera anterior
Post-escaneado
Consultar Post-escaneado en la tabla Diagrama de escalera anterior
Ejemplo
Cuando MV_read.EM está establecido, la instrucción STOD convierte el primer grupo de caracteres numéricos de MV_msg en un valor entero. Esta instrucción ignora el carácter de control inicial ($06) y se detiene en el delimitador (\).
Diagrama de lógica de escalera
STOD_LD_ex_v31
Texto estructurado
IF MV_read.EM THEN
STOD(MV_msg,MV_msg_nmbr);
MV_read.EM := 0;
END_IF;
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal