Paneles de operador de
OptixPanel™

Los paneles de operador de
OptixPanel™
le proporcionan una experiencia de usuario similar a la de un PC en un dispositivo HMI sellado. No hay ningún sistema operativo que proteger y los terminales gráficos también están disponibles en una amplia gama de tamaños de pantalla, opciones de bisel, relaciones de aspecto y tecnologías de pantalla táctil que admiten gestos, como deslizar y pellizcar, para facilitar la integración en su fábrica.
Paneles de operador de
OptixPanel™
disponibles:
  • Paneles de operador de
    OptixPanel™
    Standard:
    • Tamaño de la pantalla: 7…21,5 pulg.
    • Conectividad:
      • Dos puertos USB 3.0
      • Dos puertos Gigabit Ethernet que permiten operar de forma independiente en dos redes
      • Un puerto serie DB9 (RS232/422/485) aislado
      • Una ranura para tarjeta MicroSD, mecanismo push-push
    • Más información: Manual del usuario de paneles de operador de
      OptixPanel™
      Standard, publicación 2800S-UM001
  • Paneles de operador de
    OptixPanel™
    Compact:
    • Tamaño de la pantalla: 4 y 7 pulg.
    • Conectividad:
      • Un puerto USB 2.0
      • Un puerto Gigabit Ethernet
      • Un puerto serie DB9 (RS232/422/485) no aislado
  • Más información:
    Manual del usuario de paneles de operador de
    OptixPanel™
    Compact, publicación 2800C-UM001
Para conocer las especificaciones del panel, consulte rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/hmi/optixpanel-graphic-terminals.html y
Especificaciones técnicas de los paneles de operador OptixPanel, publicación2800-TD001
.
Consulte Tabla 1 para obtener información sobre el software y los tokens.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal