Introducción a FactoryTalk Hub
FactoryTalk Hub es la ubicación en línea donde puede acceder a las ofertas de Software como servicio (SaaS) basado en la nube de Rockwell Automation para simplificar la forma en que diseña, crea y mantiene sus activos.
Para empezar a utilizar FactoryTalk Hub, debe:
- Vaya FactoryTalk Hub e inicie sesión.
- Únase o cree una organización de FactoryTalk Hub. Consulte Unirse a una organización o Crear una organización.
OBSERVACIÓN:
La
organización
a la que pertenece controla los servicios que tiene a su disposición en FactoryTalk Hub.Autenticación
FactoryTalk Hub utiliza su
perfil
de usuario de MyRockwell para autenticar su acceso y determinar su organización. Puede ser miembro de más de una organización.Cuando se autentica e inicia sesión en FactoryTalk Hub, el explorador muestra la página
Organizaciones (Organizations)
si es un usuario nuevo. Los usuarios existentes van a su página Aplicaciones (Applications)
.Si es un usuario nuevo, verá opciones para crear o unirse a una organización. Si ya es miembro de una o más organizaciones, verá una lista de las organizaciones a las que está asignado.
Una vez que seleccione una organización, en la esquina superior izquierda verá la ruta de navegación que muestra la organización en la que trabajará.
CONSEJO:
La ruta de navegación solo cambia cuando selecciona una organización diferente para mostrar con qué organización está trabajando actualmente.
IMPORTANTE:
La primera vez que se utilizan algunas aplicaciones
FactoryTalk®
Hub™
, se le solicita la autenticación multifactor. Debe tener una aplicación de autenticación, como Microsoft®
Authenticator.Entregue su opinión