Crear una organización

Una organización o suborganización debe ser tan grande como se pueda gestionar fácilmente para maximizar las economías de escala y reducir los silos de datos.
El usuario que crea una organización es el propietario de esa organización.
Una organización o suborganización:
  • puede ser tan grande como se desee siempre y cuando sea fácil de administrar
  • define cómo comparten los usuarios los datos y los derechos
  • no se puede eliminar de forma permanente
    CONSEJO: Puede archivar organizaciones redundantes.
  • (Solo para organización)
    puede utilizar la casilla de verificación Acceso a la organización para hacer que la organización sea pública o privada
  1. Para crear una organización o suborganización:
  2. En el menú de FactoryTalk Hub, seleccione
    Organizaciones (Organizations)
    o
    Suborganizaciones (Sub-organizations)
    .
  3. En la página
    Organizaciones (Organizations)
    o
    Suborganización (Sub-organization)
    , en la esquina superior derecha, seleccione
    Crear organización (Create organization)
    o
    Crear suborganización (Create sub-organization)
    .
  4. Introduzca la información de la organización.
    Nombre
    Descripción
    Agregar logotipo de organización (Add Organization Logo)
    Opcional
    : Le permite agregar un gráfico para ayudar a sus compañeros a identificar la organización.
    Nombre de la organización (Name of the Organization)
    (obligatorio): nombre de la organización que utilizará los servicios y SaaS aprovisionados para este FactoryTalk Hub. El nombre no tiene que ser único, pero debe ser identificativo y descriptivo.
    Nombre del propietario (Owner Name)
    Nombre (obligatorio): nombre de la persona responsable de la administración de esta organización de FactoryTalk Hub.
    CONSEJO: El sistema rellena automáticamente el campo de propietario en función del usuario registrado como creador de la organización.
    (Solo para organización)
    Dominio de correo electrónico (Email Domain)
    (obligatorio): el dominio de correo electrónico que identifica a los usuarios autorizados de esta organización.
    CONSEJO: El sistema rellena automáticamente el campo de dominio de correo electrónico en función del usuario registrado como creador de la organización.
    Se utiliza un dominio de correo electrónico para permitir que otros usuarios encuentren una organización que esté marcada como pública. Los usuarios con dominios de correo electrónico coincidentes pueden encontrar esta organización y solicitar acceso a ella.
    Ubicación (Location)
    Opcional
    : Ubicación geográfica de esta organización.
    Descripción (Description)
    Opcional
    : Una breve descripción del objetivo de la organización.
  5. Seleccione
    Crear (Create)
    .
    Se muestra un resumen de la nueva organización.
  6. Para asignar derechos existentes o comprar derechos para su asignación, seleccione
    Asignar derechos (Allocate Entitlements)
    .
  7. Para invitar a usuarios, seleccione
    Enviar invitaciones (Send Invites)
    . Consulte Send Invites.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal