Unirse a una organización

Una organización es un conjunto de cuentas de usuario, aplicaciones y recursos asociados que se administran conjuntamente.
Puede realizar una solicitud para unirse a organizaciones o suborganizaciones existentes en lugar de crear una nueva si sus compañeros ya han creado una organización y desea compartir datos, acceso o derechos entre sí.
Solo organización
: Puede buscar organizaciones públicas navegando a la página
Organizaciones (Organizations)
y seleccionando
Unirse a la organización (Join organization)
. Cuando se desplace, verá una lista de organizaciones públicas creadas por usuarios con el mismo dominio de correo electrónico que usted está utilizando. Corresponde al Administrador o Propietario de la organización hacer visibles o no estas organizaciones. Las organizaciones privadas requieren una invitación. El administrador o propietario de una organización puede invitarlo por correo electrónico o puede compartir un vínculo de solicitud de unión desde la página Enviar invitaciones (Send Invites) de su organización.
Si se le envía un enlace de solicitud de unión, el propietario o administrador de la organización o suborganización asignará sus roles al recibir su respuesta al enlace

Para unirse a una organización:

  1. En el menú de FactoryTalk Hub, seleccione
    Organizaciones (Organizations)
    .
  2. En la página
    Organizaciones (Organizations)
    , en la esquina superior derecha, seleccione
    Unirse a la organización (Join organization)
    .
  3. Seleccione una organización disponible de la lista que se muestra.
  4. Seleccione
    Continuar (Continue)
    .

Para unirse a una suborganización:

  1. En el menú de FactoryTalk Hub, seleccione
    Organizaciones (Organizations)
    .
  2. Seleccione la organización principal a la cual pertenece la suborganización a la que desea unirse.
  3. Desde el menú de FactoryTalk Hub, seleccione
    Suborganizaciones (Sub-organizations)
    .
  4. Junto a la suborganización, seleccione
    Unirse (Join)
    .
Se envía la solicitud de acceso. Se le notificará una vez que se apruebe la solicitud.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal