Instalar el clúster High Availability
- Asegúrese de que cumple los requisitos previos del sistema. Consulte Requisitos del sistema de High Availability.
- Compruebe que todos los nodos del clúster usen los mismos orígenes de NTP aprobados.
- Compruebe que la sincronización de hora esté activa en todos los nodos del clúster.
- Compruebe que los relojes de los nodos no difieran en más de 1 segundo.
- Recopile la dirección IP de cada uno de los tres nodos del clúster.
- Confirme que cada nodo del clúster tenga acceso a Internet.
- Confirme la información sobre derechos. Consulte Derechos de tiempo de ejecución.
- Decida la contraseña de administrador queFactoryTalk® Optix™Studio utiliza para conectarse al clúster. Establezca esta contraseña durante la instalación, en el pasoCredenciales. Guarde la contraseña de forma segura.
- Desde Rockwell Automation Product Compatibility and Download Center (PCDC), descargue el instalador de FactoryTalk Optix High Availability Manager, el paquete de FactoryTalk Optix High Availability.tar.gz, la firma del paquete de FactoryTalk Optix High Availability.tar.gz.sigy la clave pública del paquete de FactoryTalk Optix High Availability.pub. Consulte Descargar Herramientas de tiempo de ejecución en el dispositivo.CONSEJO: Descargue siempre los paquetes más recientes disponibles de PCDC. La versión del paquete utilizada debe coincidir con el número de versión de Studio.
- Reserve una dirección IP libre adicional más para la VIP en el mismo segmento de red que los nodos del clúster.
- Para añadir un nuevo clúster, ejecute el instalador de High Availability Manager en la estación de trabajo Windows, inicie la aplicación y seleccione+Nuevo clúster.CONSEJO:Si cierra el instalador antes de seleccionarInstalar, puede guardar el progreso y reanudarlo más tarde, o descartarlo y empezar de nuevo.
- En la pestañaEmpezar, seleccioneExaminar, especifique la ruta de acceso al archivo.tar.gzde la aplicación High Availability, acepte el acuerdo de licencia y seleccioneSiguiente.Asegúrese de que la firma del paquete de FactoryTalk Optix High Availability.tar.gz.sigy el archivo de clave pública del paquete de FactoryTalk Optix High Availability.pubestén en la misma carpeta. El administrador verifica automáticamente la firma del paquete cuando la selecciona y muestra un mensaje si la verificación se ha realizado correctamente o ha fallado. No podrá continuar hasta que se proporcionen los archivos correctos.
- En la pestañaClúster, introduzca la información del clúster.IMPORTANTE:Rockwell Automationno se hace responsable de ningún software de terceros, incluidos, entre otros, su rendimiento, seguridad, actualizaciones o compatibilidad con nuestros productos. Cualquier uso de software de terceros es bajo su propio riesgo, y no proporcionamos soporte o garantías para dicho software. Los usuarios deben consultar con los respectivos proveedores externos para obtener asistencia y términos de licencia.Campos de información del clústerCampoDescripciónNombre del clúster (Cluster name)Un nombre único para identificar el clúster.Versión de Kubernetes K3s (Kubernetes K3s version)La versión de K3s que se instalará.IP virtual de acceso del cliente (Client access virtual IP)La dirección IP libre que reservó para la IP virtual.CONSEJO: Al introducir una dirección IP, la validación se ejecuta automáticamente. El resultado muestra si la dirección está disponible, si está en uso por otro clúster o si no es válida.Zona horariaLa zona horaria que usa el clúster.IMPORTANTE: Cambiar la zona horaria requiere reiniciarFactoryTalk OptixRuntime. Aparece un mensaje de confirmación.
- SeleccioneSiguiente.
- En la pestañaNodos, introduzca la información del nodo para cada nodo.Campos de información del nodoCampoDescripciónNombre del nodo (Node name)Un nombre para mostrar, por ejemplo,Node 1. Puede editar el nombre predeterminado.Dirección IPLa dirección IP estática del equipo Ubuntu.Nombre de usuarioEl nombre de usuario SSH con sudo habilitado en ese nodo.Contraseña (opcional) (Password (optional))La contraseña SSH, si utiliza la autenticación con contraseña. Deje este campo en blanco si el nodo utiliza la autenticación con clave SSH.CONSEJO: Si no se verifica una clave de host SSH del nodo, se muestra el cuadro de diálogoAceptar claves de host. Seleccione cada nodo de la lista, seleccioneAceptary continúe con la validación. Si ya se han verificado todos los nodos, no se muestra este cuadro de diálogo.Si configura SSH:
- Almacene las claves en la ubicación predeterminada de SSH de Windows.
- No proteja las claves con una frase de contraseña.
- Para validar la conectividad, seleccioneValidar nodos.Los tres nodos deben superar la validación antes de poder continuar.
- En la pestañaCredenciales, escriba la contraseña de administrador.Defina una contraseña queFactoryTalk OptixStudio usará para conectarse al clúster y descargar aplicaciones en él.CONSEJO: Para cambiar esta contraseña más adelante, use la página de administración del clúster en elFactoryTalk OptixHigh Availability Manager.IMPORTANTE:Cambiar la contraseña del administrador requiere reiniciarFactoryTalk OptixRuntime. Aparece un mensaje de confirmación.Utilice una contraseña o frase de contraseña segura y única para su cuenta. Se recomienda una contraseña de al menos 16 caracteres, utilizando una combinación de palabras o caracteres difícil de adivinar. Evite las palabras comunes, los patrones predecibles, la información personal y las contraseñas utilizadas para otras cuentas. Las contraseñas o frases de contraseña más largas y únicas ofrecen una mejor protección contra la adivinación de contraseñas y los ataques de fuerza bruta.
- En la pestañaPuertos, revise los puertos preconfigurados y cambie los ajustes según sea necesario.Puertos preconfiguradosNombre del puertoPuerto predeterminadoFinalidadMotor de presentación web (http)80Conexiones de cliente del explorador web a través de HTTP.IMPORTANTE: El puerto del motor de presentación web debe coincidir con el puertoMotorDePresentaciónWebconfigurado en su proyectoFactoryTalk Optix. Si modifica este puerto, actualice la configuración de su proyecto para que coincida.Motor de presentación web (https)443Conexiones de cliente del explorador web a través de HTTPS.IMPORTANTE: El puerto del motor de presentación web debe coincidir con el puertoMotorDePresentaciónWebconfigurado en su proyectoFactoryTalk Optix. Si modifica este puerto, actualice la configuración de su proyecto para que coincida.Servidor OPC UA (opcua)59100Conexiones de cliente OPC UA.Agente MQTT (mqtt)8883Conexiones de cliente MQTT.Puede editar cualquier puerto preconfigurado o agregar un puerto para otro servicio. SeleccioneAgregar puerto. Solo puede eliminar los puertos que agregue. No puede eliminar puertos preconfigurados.IMPORTANTE: Agregar, editar o eliminar un puerto requiere reiniciarFactoryTalk OptixRuntime. Aparece un mensaje de confirmación.CONSEJO: También puede agregar o cambiar puertos más adelante, en un clúster instalado, seleccionando el botónagregar/editar puerto.
- Para instalar el clúster, seleccioneInstalar.IMPORTANTE: Si cancela durante la instalación, el administrador no devuelve el clúster a su estado original. El clúster puede permanecer parcialmente instalado.Aparece un cuadro de diálogo de progreso de la instalación mientras el administrador configura K3s y todos los servicios de High Availability en los tres nodos. Esto tarda varios minutos.
- Para activar un derecho, en el High Availability Manager seleccioneAdministrar derechos.La ventanaAdministrar derechosmuestra los derechos instalados.CONSEJO: Para actualizar los derechos, debe utilizar el Entitlement Manager.
- EnActivar un nuevo derecho, seleccioneFuera de líneaoEn línea, y seleccioneSiguiente.
- En el caso de una activación fuera de línea, seleccioneFuera de línea.CONSEJO: Vaya al paso de exportación o al paso de instalación, según si necesita generar una solicitud o instalar un archivo activado.
- En el caso de una activación en línea, seleccioneEn línea.
- Si seleccionóEn línea:
- En la pestañaIntroducir claves de derecho, introduzca la clave de derecho base y la clave de derecho extendida, si está disponible.Si solo tiene una clave base, puede añadir una clave extendida más adelante.IMPORTANTE: Compruebe de nuevo que ha introducido las claves correctas.El cuadro de diálogo de confirmación advierte de queFactoryTalk OptixRuntime se reinicia.
- SeleccioneActivar.
- En la confirmación de reinicio, seleccioneGuardar.
- Si seleccionóFuera de líneay necesita una solicitud de activación:
- En la pestañaExportar o instalar, seleccioneExportar una solicitud de activación de derecho a un archivo.
- En la página siguiente, introduzca la clave de derecho, seleccione una carpeta de exportación y continúe.El administrador crea un archivo.req.
- Active el archivo.reqen Entitlement Manager en un dispositivo con acceso a Internet.Entitlement Manager crea un archivo activado.ent.
- Si seleccionóFuera de líneay ya tiene un archivo de derecho activado:
- En la pestañaExportar o instalar, seleccioneInstalar un archivo de derecho ya activado.
- Busque el archivo.entactivado, seleccioneInstalary, en la confirmación de reinicio, seleccioneGuardar.CONSEJO: Un mensaje confirma "Archivo de derecho activado. Verifique en Entitlement Manager." Si el archivo no es válido, un mensaje de error indica "Error al importar el archivo de derecho", y el administrador no elimina el archivo.Si el archivo es válido, el administrador instala el derecho y elimina el archivo del disco.
- Para reasignar un derecho, enAdministrar derechosseleccione el derecho, seleccioneCambiar hosty seleccioneSí.IMPORTANTE: Al transferir un derecho, se reiniciaFactoryTalk OptixRuntime y se quita el derecho de este clúster.
- Si activó el derecho en línea, el administrador libera el derecho y lo quita del clúster inmediatamente.
- Si activó el derecho fuera de línea, seleccione una carpeta de exportación cuando se le solicite. El administrador genera allí un archivo de solicitud de transferencia de derecho y quita el derecho de la listaDerechos instalados. Complete la transferencia del derecho en Entitlement Manager en un dispositivo con acceso a Internet.
- Para exportar diagnósticos, en el panel del clúster seleccioneExportar diagnósticos.
- En el cuadro de diálogoSeleccionar carpeta de exportación, seleccione una carpeta de destino.
- SeleccioneSeleccionar carpeta (Select Folder).El administrador recopila diagnósticos de todos los nodos del clúster y los guarda en la carpeta seleccionada.
Entregue su opinión