Requisitos del sistema de High Availability

Enumera los requisitos de hardware, software y red para implementar
FactoryTalk® Optix™
High Availability
.

Resumen de requisitos

Revise estos requisitos de hardware, software y red antes de comenzar la instalación.
Requisitos del sistema de High Availability
Requisito
Detalles
Diseño del clúster
Exactamente tres nodos de clúster de Ubuntu, cada uno en una máquina física independiente.
Requisitos de la estación de trabajo de administración de Windows
Una estación de trabajo necesaria para High Availability Manager. Consulte Estación de trabajo de administración de Windows.
Redes
Las tres direcciones IP de los nodos del clúster y la IP virtual (VIP) deben estar en la misma red local, conectadas al mismo interruptor físico o VLAN, sin ningún router entre ellas, porque la conmutación automática por error no funciona a través de routers. Reserve una dirección IP libre adicional para la VIP.
Sincronización de hora
Todos los nodos del clúster deben usar los mismos orígenes NTP aprobados, con la sincronización de hora activa antes del aprovisionamiento. Los relojes de los nodos no deben diferir en más de 1 segundo; no continúe si algún nodo no está sincronizado o difiere en 5 segundos o más. 10 segundos es un máximo absoluto solo para uso en laboratorio.
Dependencias críticas
Conectividad SSH desde la estación de trabajo de administración de Windows a los tres nodos del clúster, configuración de IP estática en cada nodo, configuración de puertos coincidente entre el clúster y su proyecto, y la contraseña de administrador que estableció durante la instalación.
CONSEJO: Si no está seguro de si la red cumple con este requisito, consulte con el administrador de red antes de comenzar.

Estación de trabajo de administración de Windows

La estación de trabajo de administración de Windows debe cumplir estos requisitos de red:
  • La estación de trabajo de administración de Windows debe tener una conexión a Internet.
  • El puerto
    22
    debe estar disponible para el aprovisionamiento basado en SSH.
  • El puerto
    6443
    debe estar disponible para la comunicación de la API de Kubernetes con
    kubectl
    .
  • El puerto
    443
    debe estar disponible para las descargas HTTPS de
    helm.exe
    y
    kubectl.exe
    .
La estación de trabajo de administración de Windows debe incluir estas herramientas.
Herramientas requeridas
Herramienta
Versión
Finalidad
Windows PowerShell
5.1 o PowerShell 7+
Funcionalidad del administrador de ejecución.
Cliente OpenSSH
Integrado en Windows 10 o Windows 11
Conectarse a los nodos del clúster de Ubuntu a través de SSH.
kubectl
Compatible con K3s v1.34.6
Administrar e inspeccionar el clúster de Kubernetes. Se instala automáticamente mediante High Availability Manager.
Helm
3.x
Implementar los gráficos del clúster. Se instala automáticamente mediante High Availability Manager.
FactoryTalk Optix
Studio
1.8.0 o posterior
Crear e implementar su proyecto de
FactoryTalk Optix
en el clúster.

Nodos de clúster de Ubuntu

Cada nodo del clúster debe cumplir estos requisitos.
Requisitos de nodo del clúster
Requisito
Detalles
Sistema operativo
Ubuntu 22 (64 bits)
RAM
Mínimo 3 nodos con 4 vCPU y 8 GB de RAM, se recomiendan 3 nodos con 4 vCPU y entre 10 y 16 GB de RAM
Espacio en disco
Mínimo 50 GB por nodo (para el SO, K3s, los datos de la aplicación y los registros de auditoría)
Dirección IP
Dirección IP estática, en el mismo segmento de red que los otros nodos del clúster y la VIP
Cuenta de usuario
Una cuenta de usuario con privilegios de
sudo
Acceso a Internet
Necesario para descargar K3s y otros paquetes necesarios durante la instalación
Servidor SSH
openssh-server
debe estar instalado y en ejecución. HA Manager se conecta a cada nodo a través de SSH durante la instalación.
IMPORTANTE: Si restaura, reinicia, suspende/reanuda o realiza una recuperación de red en una VM de nodo, compruebe la sincronización horaria en todos los nodos del clúster antes de continuar con el aprovisionamiento.
Los clientes siempre se conectan a la VIP para acceder a la aplicación
FactoryTalk Optix
, nunca a la dirección IP de un nodo individual.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal