Descargar Herramientas de tiempo de ejecución en el dispositivo

Las Herramientas de
FactoryTalk® Optix™
Runtime son necesarias en cualquier dispositivo que ejecute una aplicación de
FactoryTalk® Optix™
.
Las Herramientas de tiempo de ejecución incluyen el
Entitlement Manager de FactoryTalk® Optix™
y el Servicio de actualización de la aplicación
FactoryTalk® Optix™
.
Las Herramientas de tiempo de ejecución están integradas en terminales gráficos de OptixPanel™ de forma predeterminada, por lo que no es necesario descargarlas ni instalarlas.
Si utiliza un dispositivo de tiempo de ejecución, descargue las Herramientas de tiempo de ejecución desde la página de destino de
FactoryTalk® Optix™
. La descarga incluye
Entitlement Manager
.
  1. Acceda a la página de destino de
    FactoryTalk® Optix™
    . Consulte Acceder a la página de destino de FactoryTalk Optix.
  2. En la página de destino de
    FactoryTalk® Optix™
    , seleccione
    Herramientas de tiempo de ejecución
    .
    Selección de Herramientas de tiempo de ejecución
  3. Desplácese hasta
    Versión de Herramientas de tiempo de ejecución
    para ver las versiones publicadas.
  4. (Opcional) Para ver las notas de la versión de
    FactoryTalk® Optix™
    , seleccione
    Notas de la versión
    .
  5. (Opcional) Para ver los últimos cambios en
    FactoryTalk® Optix™
    , seleccione
    Changelog
    .
    Vista de registro de cambios
  6. (Opcional) En
    Buscar
    , escriba el número de versión para encontrar una versión específica de Herramientas de tiempo de ejecución.
  7. Para descargar una versión específica de Herramientas de tiempo de ejecución, seleccione Icono de descargar
    Descargar
    junto al número de versión deseado.
  8. Active la casilla de verificación junto al paquete de instalación de
    Herramientas de FactoryTalk Optix Runtime
    y haga clic en la primera instancia del símbolo Icono de descargar en la esquina superior derecha. Seleccione
    Descargar ahora
    .
    Botón Descargar ahora
  9. Desplácese para leer el CLUF y seleccione
    Aceptar y descargar
    .
  10. Instale
    Administrador de descargas de Rockwell Automation
    desde su carpeta Descargas. Seleccione Icono de Administrador de descargas. El
    Administrador de descargas de Rockwell Automation
    instala, ejecuta y descarga Herramientas de tiempo de ejecución en la carpeta especificada. El progreso de la descarga se muestra en el
    Administrador de descargas de Rockwell Automation
    .
  11. Para cambiar la ruta de descarga de Herramientas de tiempo de ejecución, seleccione
    Cambiar
    después de la ruta y elija una carpeta diferente.
  12. Herramientas de tiempo de ejecución está listo para instalarse.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal