Insertar cambios
Inserte los cambios de proyectos confirmados desde repositorios locales a repositorios remotos.
CONSEJO:
Cuando hay cambios que insertar, aparece el mensaje
muestra un número azul con el número de confirmaciones que se van a insertar.
Los cambios locales están disponibles para la inserción
en la barra de estado y el icono Insertar en remoto
Al insertar cambios en el repositorio remoto, se debe sincronizar el proyecto o se le pedirá que los extraiga del repositorio remoto y resuelva los conflictos. Cuando hay cambios que extraer, aparece el mensaje
muestra un número azul con el número de confirmaciones que se van a extraer.
Los cambios locales y remotos están disponibles para la inserción y la extracción
en la barra de estado y Extraer desde remoto
Requisitos previos
Configure sus identidades de usuario para los proveedores de control de versiones. Los proveedores pueden dejar de estar disponibles en determinadas circunstancias. Consulte Configurar control de versiones para configurar las identidades de sus usuarios y comprobar que sus proveedores están disponibles.
- Insertar cambios
- En la barra de herramientas, seleccione.Insertar en remoto
- (Opcional) Si está insertando por primera vez cambios desde el repositorio local y no hay ningún repositorio remoto asociado al proyecto, enInsertar en remoto, configure un repositorio remoto:
- Identidad. Seleccione su identidad. Para obtener más información, consulte Agregar una identidad de usuario.
- Propietario/Grupo. Seleccione el propietario o grupo del repositorio. Puede ser o bien su identidad o bien un grupo al que pertenece.
- Privado. Seleccione esta opción para crear un repositorio privado que solamente el propietario o grupo seleccionado puede asociar a un proyecto.
- Público. Seleccione esta opción para crear un repositorio público que otros propietarios y grupos puedan asociar a un proyecto.
- URL. Muestra la URL del repositorio en función de los ajustes seleccionados.CONSEJO: SeleccioneCopiarpara copiar la URL mostrada para el repositorio en el portapapeles.
- SeleccioneInsertar en remotopara crear el repositorio remoto en el servidor.
Aparece un mensaje cuando se inserta en el repositorio y se muestra un enlace a la URL del repositorio. Seleccione el enlace para abrir el repositorio.CONSEJO: Si seleccionóCopiardespués de laURLal especificar el repositorio, también puede pegar la URL copiada en un explorador para abrir el repositorio.
Los cambios se insertan en el repositorio y en la barra de estado aparece
Proyecto sincronizado
.push
backup
Entregue su opinión